This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-OMAPL138:OMAP-L138/C6748 LCDK McASP 演示-音频缓冲器数据解压缩

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677062/processor-sdk-omapl138-omap-l138-c6748-lcdk-mcasp-demo---decompression-of-audio-buffer-data

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

您好!

我最近购买了具有 DSP + ARM 处理器的 OMAPL138 LCDK 开发板、目的是执行一些实时音频处理。  我已成功加载 McASP 环回示例、其中它从 LINE_IN 音频插孔获取音频数据、并将相同的数据传输到 LINE_OUT 音频插孔。  通过查看 Starter Ware 中提供的代码、我找到了用于存储和传输音频信息的 RX 和 TX 缓冲器。

我想获取存储在 RX 缓冲器中的音频数据、并在传输数据之前对数据执行一些音频处理(即低通滤波器、回波滤波器、卷积等)  我找到了一个以前的论坛、有人试图做与我相同的事情、并确定存储在 RX 缓冲器中的音频数据是压缩的。  我已将 URL 附加到我查看过的论坛:

如果存储在 RX 缓冲区中的数据被压缩、我是否可以通过某种方式解压缩压缩数据、以便操作音频数据?  在论坛中找到的答案涉及 AIC3106 编解码器的工作、但如果我不必使用编解码器、我宁愿不使用该编解码器。

谢谢!

Parker Burton