This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5517:时钟管理器无法启用

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677960/ccs-tms320c5517-clock-manager-fail-to-enable

器件型号:TMS320C5517

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

请参阅图片附件。 一旦我勾选启用时钟管理器、BIOS 配置工具将运行到不响应阶段。 此外、我打开 tcf 脚本并使用编码方法启用时钟管理器、这将导致 tcf 脚本出错。 请问时钟管理器工具会产生什么影响?

因为目前我在 RTA 工具上运行以查看 CPU 负载、但我的 CPU 负载一直为0、但在另一种情况下、我在另一个程序中启用时钟管理器、它将在 CPU 负载图中显示结果。 如果必须启用时钟管理器才能支持 RTA 工具、请帮助确定如何启用它。 我已经阅读了所有 DSP/BIOS 配置、系统分析器、TMS320C55用户手册以及所有这些相关文档。

此致、

Chew Jian Da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件团队将收到通知、他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H iJian Da、

    正如我之前说过的、我们不支持 RTA over RTDX。 我们仍然支持 KOV (或 ROV、具体取决于您的 CCS 版本)。 如果您需要帮助、请告知我们。

    Todd