This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:NOR 闪存启动调试

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676877/tms320c5517-nor-flash-boot-debug

器件型号:TMS320C5517

您好!

我正在使用  CCSv7调试 C5517EVM NOR 闪存启动。
引导 完成后、我连接到 CCS、并将硬件断点设置为 entrypoint c_int00。
然后按下 EVM 上的硬件复位按钮、并通过 CCS 按下运行按钮、
如预期的那样、C5517在 c_int00停止。

现在、我想在进入 C5517的内部 ROM 引导加载程序时停止执行(该地址为0xFF683C)
硬件复位之后。 因此、我将硬件断点设置为0xFF683C、
但当我尝试它时、程序计数器总是在0xFF7128处停止。
0xFF683C 不是 ROM 引导加载程序的入口点? 引导加载程序似乎没有从0xFF683C 执行。

此致、
G.F.