This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:在内部 SRAM 中重复使用公共堆栈

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677989/am3354-reuse-of-public-stack-in-internal-sram

器件型号:AM3354

我对 AM3354有疑问。  在技术参考手册(SPRUH730)的第26.1.3.2节中、我看到了一个公共 RAM 存储器映射图。  我假设 TI ROM 代码正在使用6KB 公共堆栈。  我的 TI ROM 代码从 MMC 引导的代码使用的是6 KB 公共堆栈的一部分。  使用该内存时是否出现问题?  有时、我的代码在热复位后不会启动。  我担心由于不是上电复位、TI ROM 代码可能会由于我使用公共堆栈的代码而崩溃。

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raymond、ROM 代码在执行时可能会使用所有 RAM。 一旦程序执行退出 ROM 并开始从该 RAM 中执行下载的映像、您应该能够自由使用该堆栈空间、但必须由代码管理。
    SP 可能会从 ROM 转移到您的引导加载程序、并且可能最终会单步执行您的代码/数据。 您应该能够通过使用已知值填充堆栈空间并查看堆栈指针在代码崩溃时是否在步进来对其进行调试。

    此致、
    James