This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM3730:在 DM3730上使用 eMMC 引导

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677387/linux-dm3730-booting-with-emmc-on-dm3730

器件型号:DM3730

工具/软件:Linux

您好!

我正在寻求有关使用 eMMC 和 DM3730设计系统的一些指导。  在 DM3730的 TRM 中、在第3572页(第26.4.7.6节)中、它指出:

ROM 代码支持 MMC/SD 卡、但有一些限制:

•支持 MMC/SD 卡、符合 MMCA 技术委员会的多媒体卡系统规范 v4.2和 SD 协会的 SD I/O 卡规范 v2.0。 包括高容量(尺寸>2GB)卡:HC-SD 和 HC MMC

•端口1上具有3V 电源、3V I/O 和1.8V I/O 电压

•在端口2上支持 eMMC/ESD (1.8V I/O 电压和3.0V 内核电压)。 不支持端口2上的外部收发器模式。

这是否意味着 eMMC 必须连接到端口2?  或者、这只是注意两个端口之间的电压差异。

简要背景: 我们目前使用连接到 SD1的 SD 卡从 LogicPD 的 DM3730 SOM 上的 POP NAND 进行故障安全备份引导、并希望将 SD 卡换成 eMMC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    TRM 描述了两个 SD/MMC 接口之间的电压差。 您可以参考 AM/DM 37xx 硬件用户指南:

    EVM 支持两个 SD/MMC 接口
    •SD/MMC1、支持1.8V/3.0V
    •SD/MMC2仅支持1.8V 电压

    此外、您还可以将 EVM 板原理图用作参考设计:

    e2e.ti.com/.../omap35x_5F00_evm_5F00_mb_5F00_sch_5F00_revg.pdf

    BR

    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    那么、将 eMMC 连接到端口1时没有问题?  它只是电压的注意事项?  再次尝试使用端口1从 eMMC 引导 Linux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、在考虑电压值时没有问题。

    BR
    Tsvetolin Shulev