This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 发布处理器 SDK 4.3 (K2x、C66x)

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, AMIC120, OMAP-L137, OMAP-L138, IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677977/processor-sdk-4-3-released-k2x-c66x

主题中讨论的其他器件:AMIC110、 AMIC120、 OMAP-L137、 OMAP-L138、 IWR1443、 IWR1642

Processor SDK 4.3现已可供下载! 有关迁移信息、请参阅单个操作系统(Linux、 RTOS、 Android)的页面。 该软件支持 AM57x、AM437x、AM335x、K2x、C66x、 C674x 和 OMAP-L13x。

处理器 SDK (软件开发套件)是适用于 TI 嵌入式处理器的统一软件平台、设置简单、提供开箱即用的基准测试和演示。  处理器 SDK 的所有版本在 TI 广泛的产品系列中保持一致,使开发人员能够跨器件无缝地重复使用和开发软件。  借助处理器 SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。

为了简化终端用户体验、软件安装程序针对硬件平台和操作系统进行了定制–Linux、RT-Linux、RTOS 或 Android。 在下表中、您可以找到指向平台和操作系统下载页面的直接链接:

 

Linux

RT-Linux

RTOS

Android

Linux HS

RTOS HS

AM335x

下载

下载

下载

 

我的安全下载

 

AM437x

下载

下载

下载

 

我的安全下载

我的安全下载

AM438x (EPOS)

 

 

 

 

我的安全下载

 

AM57x

下载

下载

下载

下载

我的安全下载

 

AMIC110

 

 

下载

 

 

 

AMIC120

 

 

下载

 

 

 

K2E

下载

下载

下载

 

我的安全下载

 

K2G

下载

下载

下载

 

我的安全下载

我的安全下载

K2H/K

下载

下载

下载

 

我的安全下载

 

K2L

下载

下载

下载

 

 

 

C665x

不适用

不适用

下载

 

不适用

 

C667x

不适用

不适用

下载

 

不适用

 

C6747/45/43

不适用

不适用

下载

 

不适用

 

C6748/46/42

不适用

不适用

下载

 

不适用

 

OMAP-L137

 

 

下载

 

 

 

OMAP-L138

下载

 

下载

 

 

 

 

Linux 发行亮点:

  • 新演示
    • AM335x/AM437x/AM57x 上基于 Qt5的恒温器演示
    • 演示 AM57x 上带有 IVAHD 的4K 视频编码
    • 基于 Khronos OpenVX 的演示示示示例、通过 OpenCL 实现 C66x 卸载
    • 使用 AM57x 和 IWR1443/IWR1642毫米波雷达的 ROS Turtlebot 演示
  • 新功能
    • PTP:支持 AM571x 上3个端口(1xCPSW 和2xICSS)之间的边界时钟
    • PTP:针对1PPS 输出的可配置延迟、以补偿到示波器的1PPS 信号的传播延迟
    • AM57x 上的 HSR/PRP:支持多播过滤
    • AM57x 上的 HSR/PRP:支持 VLAN 过滤
  • Linux 发行说明中的其他信息

 

RTOS 版本亮点:

  • AM335x、AM437x、AM57x、K2G
    • 支持基于 PRUSS 的 I2C 从设备
    • I2C 驱动程序扩展、除了现有硬件 IP 实例外、还支持 PRUSS I2C 固件
    • 用于控制 IEP 时钟源的其他 PRUSS LLD API
    • McASP LLD 支持在运行时更改通道参数
  • AM335x、AM437x
    • 显示 RTOS 示例支持
  • AM437x、AM572x
    • 适用于 AM437x GP EVM 的 RTOS 模板应用扩展
    • RTOS 模板应用扩展至 AM572x GP EVM 上的 M4和 C66x 内核
  • RTOS 发行说明中的其他信息

 

Android 版本亮点

 

注意:从 R4.3开始、处理器 SDK 文档现在通过使用 Sphinx 的 reStructureText 源创建、并托管在 TI.com 上、而不是托管在处理器 wiki 上。

我们打算保留内容的外观以实现无缝过渡、同时为用户提供使用这些新文档工具生成的内容的好处。 例如、您现在可以使用一个查询在整个用户指南中搜索关键字。

在迁移过程中、Wiki 内容将保留供参考、以查找任何缺少的旧内容。 您可以随时使用 技术支持中列出的论坛给我们留言、我们很乐意听取您的意见。

处理器 SDK 是免费的、不需要向德州仪器提供任何运行时版税。

有关软件和入门的更多信息、请参阅在线开发人员指南: