TRM 文档:spruhz6j
问题1:
在 图9-8中的"9.4.3.3输入:A:RGB、B:YUV422;输出:A:RGB、B:缩放 YUV420"部分中、我可以看到直接来自端口 A 的 Y_LO 和 UV_LO 输出 RGB 信号。因此我猜 VIPX_RGB_OUT_LO_SELECT 应该等于1、但它显示"VIPX_RGB_OUT_LO_LO"部分的说明。
问题2:
在"9.4.4.3.2输入:A:YUV422 8/16、B:YUV422;输出:A:缩放 YUV420、B:RGB"部分的图9-7中、我可以看到 Y_UP 和 UV_UP 输出 RGB 信号来自 VIP_RGB 多路复用器、其输入是 VIP_CSC 的输出。 因此、"vIPX_RGB_OUT_HI_SELECT = 1"和"VIPX_RGB_SRC_SELECT = 0"很容易理解。 此时、由(VIPX_RGB_OUT_HI_SELECT、VIPX_RGB_SRC_SELECT)确定值的 VIP_RGB 多路复用器被评估为0b10、但红线连接到 VIP_RGB 多路复用器的"3"。
为什么?