This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:低功耗模式

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5706, TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677904/am5708-low-power-mode

器件型号:AM5708
主题中讨论的其他器件:AM5706、 TPS65916

您好!

我们的客户使用的是 AM5706和 TPS65916的组合。

他们希望使其尽可能低功耗。
请告诉我在睡眠时、如果模块未使用电源、可以关闭什么电源。

VDD_GPU
VDD_dspeve
VDD_IVA
vdda33v_USB1
vdda33v_USB2
VddshvX (提供给 GPIO1的电源除外)

此致、
新义郎




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 AM570x TRM 修订版 G 中的第3.9节、尤其是表3-367。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    我看到表3-367。
    我认为 AM5706不支持仅 RTC 模式、对吗?

    表3-367似乎没有说明 IO 电压的状态。
    即使未在睡眠模式下使用的模块的 IO 电压(vddshvX)设置为0V、也没有问题吗?
    这意味着 PMIC (TPS65916)的电源关闭(0V)。

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、不支持仅 RTC 模式。 这在第3.9节开头清晰地用红色书写。
    在器件待机期间、所有电源电压都必须开启。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    我知道、在器件待机期间、所有电源电压都必须开启。

    此致、
    新义郎