This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:DISPC_CONTROL1寄存器 GOLCD 位

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677912/am5718-dispc_control1-register-golcd-bit

器件型号:AM5718

您好、查姆斯、

我对 vout1_clk 输出和 GOLCD 位有疑问。

在 Vout1时钟稳定后、我想设置 GPIO。
因此、它检查 了 DISPC_CONTROL1 [5] GOLCD 位、然后设置 GPIO。

但是、在 vout1_clk 稳定之前设置 GPIO。


1.这种检查方法是否存在问题?
2.如果前面的问题是可以的,您是否知道为什么在 vout1_clk 稳定之前设置 GPIO?

此致、

新吉宇田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您完成与 LCD 输出相关的管线的影子寄存器的编程后、必须将 GOLCD 位设置为0x1、并且硬件可以在 VFP 开始周期更新内部寄存器。

    更新完成后、硬件将重置 GOLCD 位。 当从 GOLCD 读取0x0时、硬件已完成使用用户值连接到 LCD 输出的管线的内部影子寄存器的更新。

    这些是内部操作、在任何 VOUT 时钟状态下都不具有指示性。