This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:支持 USB OTG 和 iOS

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677796/66ak2g12-usb-otg-and-ios-support

器件型号:66AK2G12

您好!

我的客户想知道 K2G USB 是否支持 OTG 以及它是否兼容 iOS?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅器件数据手册中的第6.10.19节 USB 和 TRM 中的第11.19.1.2节主要特性:

    以下是不支持的 USB 功能:
    •USB3.0 SuperSpeed (5Gbps)或 USB3.1 SuperSpeed+(10Gbps)在主机或器件模式下运行
    •OTG 功能

    此致、
    Yordan