This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Cortex-A32器件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677389/am5728-cortex-a32-device

器件型号:AM5728

您好!

请告诉我您是否会考虑基于 Cortex A32生产新器件(可能具有四核、性能优化设计和2.0GHz 标称时钟速度?)

Cortex A15存在一个很大的问题、因为它容易受到幽灵攻击、但 Cortex A32设计却不容易受到攻击。 与 A15相比、A32的效率也要高得多。

此致、

Oliver。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、
    关于 A15、请在此处查看此帖子 :e2e.ti.com/.../654938
    现在、关于 TI 未来计划、我们不在公共 e2e 中讨论路线图、但我可以告诉您、有一些基于新内核开发的新系列、在适当的时间内、我们将在 TI.com 上提供这些新系列。