This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:ABC

Guru**** 2966510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677641/linux-abc

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

我遇到了一个奇怪的问题。当我将文件从本地目录转移到 SD 卡时。这是正确的。当我在 RVP-TDA2x 板上输入 SD 卡并加电时、TeraTerm 显示 mmc0:1中的"uboot.env" 无法读取。

我怎么能解决这个问题,如果不解决这个问题,我就不能再继续了。

此致、

Rajat Barmon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 、

    此处讨论了 SD 引导问题:

    看看它是否能提供帮助。

    此致、

    Mariya