This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:以太网 DHCP 问题

Guru**** 2975410 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677270/linux-am3358-ethernet-dhcp-problem

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

大家好、

我设计了一个基于通用 EVM 的定制 AM3358板。

以太网工作正常、没有任何干扰、DHCP 分配 IP 地址运行正常。

突然,在测试其它外围设备时,有一天我发现 DHCP 失败了。  也正在检测 LAN 电缆的插入和拔出,但未分配 IP 地址。

手动分配 IP 地址也不起作用。 将分配 IP 地址、但不会与网络进行通信。

我很认真地觉得硬件有问题、任何连接都不好。 由于我对以太网的硬件部分非常陌生,因此我无法识别问题。

请帮助我确定问题并尽早解决。

此致

MAD_HU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是单板吗? 您是否在多个电路板上观察到相同的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    此问题仅出现在一个电路板上。



    此致

    MAD_HU
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果其他相同的电路板正常工作、那么这肯定是一个硬件问题-焊接不良、短路、履带断裂、组件有缺陷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biser、

    我也感觉一样。  

    您能否建议或评论以太网的哪个部分出现了问题? TX 或 Rx 或 MDIO?

    此致

    MAD_HU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 MDIO、您可以检查引导日志。 MDIO 驱动程序应检测到 PHY。 对于 MII 接口、您应该对信号进行范围确定。