This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:支持 eMMC

Guru**** 2981040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677529/rtos-tda3xevm-support-emmc

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

你好!

我想使用 eMMC 而不是 microSD。 (我使用 MicoroSD 转 eMMC 读取器)

我使用 FAT32格式化了 eMMC。

并将 TDA3X 文件夹和 AppImage 复制到 eMMC。

但不奏效。

processor_sdk_vision_03_02_00_00是否支持 eMMC?

<调试消息-------------------------------------------------------

…

应用程序映像下载开始

QSPI_SD 引导-文件打开失败

有效的应用程序映像不可用

…

----------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    TDA3xx 不支持 eMMC 引导。
    支持的引导模式包括 QSPI、QSPI_SD 和 NOR XIP。
    更多详细信息、请参阅 TRM 中的初始化章节。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    我理解您的答案。

    然后、我可以在启动后使用 eMMC 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    TDA3xx 上不存在 eMMC IP。 您可以使用 TDA2xx 来支持 eMMC。

    此致、
    Rishabh