This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:MMC3配置问题

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677596/linux-beaglebk-mmc3-configuration-issue

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

你好。

*我用 Beagle 内核创建了一个定制板: http://beaglecore.com/

*我用内置映像创建了自己的 Linux 映像。

*我的 Wf111已连接到 Sitara MCU 的 mm3。

*在附件中,有几个来自我的测试的文件。 您可以看到以下内容:

**文件"am335x-beagle_core_series3.dtsi"和"am335x-bonebreblem.dts"中的 my devicetree"

* wf111_supportinfo_result.sh"的结果

** dsmeg 命令的结果

**在 pinmux 文件中,您可以看到 pinmux 引脚 的外观是正确的(为了我的理解)

**在"cat_pinmux-pins.txt"中,您可以看到 mmc3引脚不可见。 出什么问题了?

**我阅读此文档  www.silabs.com/.../UG220.pdf。

但我将在第2步中进行详细介绍。 我看不到"地址0001处的新高速 SDIO 卡"信息

**我阅读 了 www.silabs.com/.../AN996.pdf

我有一个我们必须完成 Asap 的项目。 我们希望将 wf111与 Beagle 核心项目一起使用每年2.000-3.000

可以帮帮我吗?
e2e.ti.com/.../wifi_5F00_results.zip
非常感谢!