This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5507:该电阻器和该电容器的作用是什么?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677163/tms320vc5507-what-is-the-role-of-this-resistor-and-this-capacitor

器件型号:TMS320VC5507

您好!

为什么在下图中使用该电阻器和该电容器?

此图像取自 Spectrum Digital DSK5509A 原理图。 具有6个引脚的 J10是一个 USB 插座、网 USB_D+和 USB_D-连接到 TMS320VC5507 USB 引脚。

谢谢、

Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:

    感谢您的回答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是一个典型的屏蔽接地连接。 如果您将屏蔽层直接连接到电路板接地、则会形成从接地层到屏蔽层的直接路径、并且可能会将 USB FS 电缆变成天线。 为了限制这种影响、您应该通过此 RC 滤波器将屏蔽层接地。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。 正如您提到的、它是接地端和屏蔽端之间的 RC 滤波器、但由于我通常不会将 USB 插座屏蔽引脚连接到任何位置、因此我不会使用此 RC 滤波器。
    您建议使用哪种方法?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RC 滤波器也用于 ESD 吸收-电容器接收第一个电压闪光、然后1M 保持电流下降、以免伤害任何人。
    如果您填充 USB 接收器、它是发生 ESD 事件的常见场所(通过触摸它)。
    建议保留这两个组件、或添加 ESD 组件。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Mark、

    因此、我了解到 RC 滤波器在该电路中发挥了两个作用:
    1-(如 Yordan 首先提到的)、以防止 USB FS 电缆变成天线。
    2 -(如您在下一节中所述)用于 ESD 吸收。

    我认为第一个角色更为重要。

    此致、
    Hossein 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossein,

    是的、正确。 这是一种 ESD 保护、可防止 USB FS 电缆变成天线。

    如果您未将 USB 插座屏蔽引脚连接到任何位置、则可以跳过这两个组件(不推荐)、但正如 Mark 提到的、最好使用一些 ESD 组件、以免在可能的静电放电中损坏电路板上的组件。


    此致、
    Yordan