This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:超链接连接器的引脚排列

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, TMDSEVM6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677452/tms320c6678-pinout-for-hyperlink-connector

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM6657、 TMDSEVM6678

大家好、我在看第29页的 TMS320C6678 EVM 原理图超链接连接器和引脚 C4和 C5的极性与文档中的信号不匹配:技术参考手册 SPRUHG7 TMDXEVM6657L/LE 第45页。

我还查看了 TMDSEVM6657原理图第12页的原理图、以查看另一个超链接连接器、该原理图和信号与 SPRUHG7文档相匹配。 我只是尝试验证超链接连接器的引脚分配和信号名称。

有人能解释为什么 TMS320C6678 EVM 和 TMDSEVM6678上的超链接连接器稍有不同?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    首先、我想澄清一下、在 TMDSEVM6678的第29页上、您有超链接连接器:

      

    在原理图的第12页、您在 TMS320C6678 SoC 器件(实际器件焊球)上有超链接信号、而不是另一个超链接连接器:

    您可以看到、SPRUHG7 (TMDSEVM6678 TRM)与原理图第29页上显示的超链接连接器具有不同的引脚映射:

    您可以看到 C4、C5、C7、C8 D7和 D8信号与原理图不同(第29页)。 SPRUHG7错误。 您应参阅 Advantech 网站上提供的 TMDSEVM6678技术参考手册:

    请参阅第36页、它显示了正确的超链接连接器引脚映射、与 TMDSEVM6678原理图(第29页)相对应:

    此致、
    Yordan