This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG:2D 环视校准检查图案问题

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676762/tda2eg-2d-surround-view-calibration-checkered-pattern-issue

器件型号:TDA2EG

你(们)好

  我正在校准2D 环视。 但我发现 2D 环视校准检查图案存在一些小问题。

  "vision_sdk\apps\tools\surround_vision_tools\docs\Checkers_for_2D_calibration.doc "按如下方式打开:

   

  当我选择将其打印为 A4时:

  

    正如您看到的、此校准图底部有明显的白边空白。 正确的校准图应如下所示、其裕度与顶部/底部/左/右侧相同:

    

   那么 、VSDK 提供的检查模式是否存在问题、或者我是否应该更改一些打印配置以正确打印?

谢谢

Xuanbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 这张图表是为 Letter 而不是 A4而设计的、因此您在底部看到了一些裕度。 但是、只要您可以 在 A4中打印整个图表、它 也应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 权多英

      感谢您的回复~我有点担心底部的裕度会影响校准。 如果两者都能正常工作、则没关系。

      顺便说一下、我还有一个问题、我是否可以使用下面的校验器模式、这在摄像机校准中更常见?

       

    谢谢

    Xuanbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、此图表将不起作用。 VSDK 中的图表检测方法 可根据周围像素识别每个角。 这就是 为什么我们的图表具有不同 模式的块。 由于此图表只有黑色和白色、 因此所有角都具有相同 的周围像素、因此图表检测方法无法区分角。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,权多英

    好的、我明白了、谢谢~
    在以下位置、我仍然有两个关于2D SV 的未解答主题:
    e2e.ti.com/.../677111
    e2e.ti.com/.../677475
    我还在等待您在这两个主题上提出好的建议~

    此致
    Xuanbo