Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5507, TMS320VC5509A
主题中讨论的其他器件: TMS320VC5509A
您好!
我正在尝试基于 TMS320VC5507设计 PCB、并且我想使用它的 USB 全速片上外设。 由于 TMS320VC5507与 TMS320VC5509a 非常相似、因此查看 Spectrum Digital DSK5509A 原理图非常有用。
我的问题是:
为了正确或不正确地发送和接收数据、上图中的那些轨道(USB D+和 D-)在 PCB 上是否需要具有相同的长度(长度调优)?
例如、当我们要将 DSP 或 FPGA 连接到 SDRAM 时、我们会尝试以小于1%的容差调整所有数据轨道长度、以便所有16或32位数据都可以同时发送和接收、而不会出现任何问题。
现在、我想知道是否有与 USB DP 和 DN 引脚相关的类似注意事项。
谢谢、
Hossein 先生