This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:视频闪烁

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677192/rtos-tda3xevm-flicker-in-video

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们使用的是 TDA3x EVM、它在 VisionSDK3.1中运行后视全景用例。

在运行后视全景用例时、我们可以看到视频中有一些 LED 光源闪烁。 我们是否可以为此用例启用防闪烁算法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atira、

    您使用的是哪种用例以及哪种传感器? 您能解释一下导致闪烁的确切顺序吗?
    是闪烁还是 AE 波动? 您可以检查一下吗?

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用 VisionSDK 在 Tda3x 平台上工作、用例为后视全景。 使用的传感器为 OV10640、自动曝光在线性模式(ISS_SENSOR_FEATE_LINE_MODE)下工作。
    我们已经使用一些 LED 光源测试了视频中的闪烁、发现视频中存在闪烁。 当我们关闭灯时、闪烁不存在。 我认为这不是 AE 的波动。 观察到一些正在运行的水平阴影。 我们很快就会发布图像。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否看到闪烁、即黑帧一次进入 while 或水平着色?

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    它不是黑色帧。 请参阅随附的视频。

    e2e.ti.com/.../Flicker.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atira、

    您的光源与捕获 fps 之间似乎存在赫兹不匹配。
    当前的 AEWB 算法不支持这一减少闪烁的特性。
    您需要联系第三方(如 MMS)才能获得此功能。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    此 SDK 是否处理50/60Hz 光源产生的任何闪烁?

    对于50Hz、60Hz 光源以及 LED 光源的闪烁、我们需要做些什么? 我认为 LED 灯将与 PWM 配合使用 以实现节能。 能否通过为50Hz/60Hz 光源添加相同的抗闪烁来解决此 LED 闪烁问题。  

    在 ti_component-drivers/pdk_01_08_00_16/packages/ti/drv/vPS/include/dss/vps_cfgDss.h 文件中

    • gfxPipeCfg->antiflickEnable =(UINT32) false:此变量是否与处理闪烁有关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atira、

    否、GRPX 防闪烁滤波器无法解决此问题。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您提供的这些信息!!!

    为了理解、我能否知道为什么使用 GRPX 防闪烁滤波器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atira、

    用于不同的用途。 当您在隔行显示上显示逐行内容时、如果图像是水平线、则显示屏将显示这些线闪烁。 因此、该抗闪烁滤波器或抗混叠滤波器正在尝试减少这些伪影。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您提供这些信息。