This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:如何在 LCDK C6748 Startware SDK 的 USB 中创建和写入新文件

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676871/tms320c6748-how-to-create-and-write-a-new-file-in-usb-of-lcdk-c6748-startware-sdk

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

您好!

我使用了 starware SDK 的 USB_host_msc 示例、它工作正常、我能够从我的笔驱动器读取 txt 文件。 现在、我需要在画笔驱动器中写入一个 txt 文件。 请帮我提供示例代码、以便在 USB 驱动器中写入文件。

谢谢、此致

Navaneedan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 请分享您使用的 Starterware SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navaneedan、

    有关我们 USB 驱动程序的示例代码的信息、请参阅以下 wiki。

    有关 USB LLD 的文档、您还可以参阅~ pdk_omapl138_1_0_3/packages/ti/drv/USB/docs/doxygen/html/index.html。

    对于 Starterware、您可以参阅此 wiki 以了解有关写入 API 和 USB 堆栈的详细信息。