Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 TDA3x EVM 上使用的是 PROCESSOR_SDK_RADAR _03_02_00_00。 我正在尝试调试默认用例 空源(SD/网络)输入+雷达 FFT (EVE1)+空(SD/网络)。 但在 IPU1_C0上调试链创建代码时。 由于硬故障、我始终面临问题。
CCS 版本:7.1.0.00016
IPU1-0远程日志共享存储器@ 0xa7f000a0
IPU1-1远程日志共享存储器@ 0xa7f0e8a0
主机远程日志共享存储器@ 0xa7f110a0
DSP1远程日志共享存储器@ 0xa7f160a0
DSP2远程日志共享存储器@ 0xa7f188a0
EVE1远程日志共享存储器@ 0xa7f1b0a0
EVE2远程日志共享存储器@ 0xa7f1d8a0
EVE3远程日志共享存储器@ 0xa7f200a0
EVE4远程日志共享存储器@ 0xa7f228a0
IPU2远程日志共享存储器@ 0xa7f250a0
系统:UART:选择中断模式
TI.SYSBIOS.family.ARM.m3/Hwi:第1105行:TI.SYSBIOS.family.ARM.m3/Hwi:第1105行:E_hardFault:Forced
TI.sysbios.family.arm.m3/Hwi:第1217行:TI.sysbios.family.arm.m3/Hwi:第1217行:e_usageFault:NOCP:正在尝试使用协处理器
在 PC = 0x80d2bb80的后台线程中发生异常。
内核0:ThreadType_Task 中发生异常。
任务名称:{unknown-instance-name}、句柄:0x82075f48。
任务堆栈基地址:0x81f54b40。
任务堆栈大小:0x4000。
R0 = 0x00000000 R8 = 0x00000000
R1 = 0x10000000 R9 = 0x016371d8
R2 = 0x00000000 R10 = 0x8207bb08
R3 = 0x82076088 R11 = 0xffffffff
R4 = 0x00000000 R12 = 0x1b0b0200
R5 = 0x80c9402c SP (R13)= 0x81f58aa8
R6 = 0xFFFF LR (R14)= 0x80d1b82d
R7 = 0xffffffff PC (R15)= 0x80d2bb80
PSR = 0x61000000
ICSR = 0x1040e803
MMFSR = 0x00
BFSR = 0x00
UFSR = 0x0008
HFSR = 0x40000000
DFSR = 0x00000001
MMAR = 0xe000ed34
BFAR = 0xe000ed38
AFSR = 0x00000000
未处理异常:
ThreadType_Taskhandle:0x82075f48中发生异常。
栈基地址:0x81f54b40。
R0 = 0x00000000 R8 = 0x00000000
R1 = 0x10000000 R9 = 0x016371d8
R2 = 0x00000000 R10 = 0x8207bb08
R3 = 0x82076088 R11 = 0xffffffff
R4 = 0x00000000 R12 = 0x1b0b0200
R5 = 0x80c9402c SP (R13)= 0x81f58aa8
R6 = 0xFFFF LR (R14)= 0x80d1b82d
R7 = 0xffffffff PC (R15)= 0x80d2bb80
PSR = 0x61000000
ICSR = 0x1040e803
MMFSR = 0x00
BFSR = 0x00
UFSR = 0x0008
HFSR = 0x40000000
DFSR = 0x00000001
MMAR = 0xe000ed34
BFAR = 0xe000ed38
AFSR = 0x00000000
正在终止执行...正在终止执行...
谢谢、
达尔尚