This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMDSLCDK138:使器件调试代码并运行代码时出现问题。

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676962/compiler-tmdslcdk138-problem-getting-the-device-to-debug-code-and-run-code

器件型号:TMDSLCDK138
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:TI C/C++编译器

我购买 了上述参考商品。  其中有一个"快速入门指南"、我遵循了该指南。 按照步骤1-9所示或多或少激活设备。  本指南以"...您已准备好开始开发。"结尾。  但实际上并非如此。  我下载了 CCS (版本8)、然后进行了设置。  它已加载、看起来很好。  我安装了超级终端。   我尝试加载并运行多个示例程序。  但我不断收到一条错误消息、说"emulator not found"。  然后、我注意到有一条注释说该产品没有仿真器、需要单独的仿真器。

那么、这是真的吗?  我是否需要为另一台设备再花费200 - 500美元?  我浏览了几个 TI 网站。  我尝试了几个配置文件、但运气不好。  有人能告诉我如何使器件真正"准备好开始开发"吗? 我需要一个更好的"快速入门指南"、它实际上使我能够编写、调试和运行代码。  正如我说过的、我已经安装了所有指示的软件、并按照所有说明进行了操作、但是当我尝试运行调试器时、总是会出现错误。  (代码构建正常。)

谢谢

Leland Langston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望使用 CCS 创建定制应用并调试电路板上的代码、那么您需要一个外部仿真器。 LCDK 没有板载仿真器。

    否则、您可以使用 SD 卡在 OMAP-L138 LCDK 上引导 Linux 和自定义 Linux 应用程序。  

    要从 SD 卡引导 ROTS、请参阅此 wiki:
     

    您还可以构建 RTOS 示例应用、并使用 out2rprc 将它们从.out 转换为可通过 SD 卡的 SBL 加载的二进制文件、请参阅上述链接中的"生成可加载的用户应用程序映像(app)"。  
     

    此致、
    Yordan