请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试移植 为 DRA7xx 创建的 DSP 固件。
我已安装 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.02.00.09、ti-processor-sdk-rtos-am57xx 和 ccsv7。
导入 现有 DSP 项目 时遇到(import->CCS 项目)错误。
错误:导入项目'pjtDsp1'失败、因为其编译器定义不可用。 该工程看起来不是 CCS 工程。 请尝试使用"常规">"现有项目到工作区"向导将其导入。
但我已经通过 import->code composer studio ->现有 CCS 项目多次导入了 ccsv6。但在 ccsv7中 ,此选项不可用。
我已附上了 window->Preferences->code composer studio ->产品以及 window->Preferences->code composer studio -> build->compiler 的屏幕截图。
此致、
Biswajit