请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H14 大家好、我在 K2EVM-HK 修订版4的原理图第28页上有一个问题。 我不明白为什么信号 SOC_DDR3B_EA15连接到 DDR3存储器上的 NC 连接引脚 M7。 这在 U43、U40、U42和 U39上完成。
谢谢、
Joe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我在 K2EVM-HK 修订版4的原理图第28页上有一个问题。 我不明白为什么信号 SOC_DDR3B_EA15连接到 DDR3存储器上的 NC 连接引脚 M7。 这在 U43、U40、U42和 U39上完成。
谢谢、
Joe