This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:摄像头模块问题

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677156/linux-am5728-camera-module-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、TI 专家、

我有 TMDSCM572X(摄像头模块)。

为什么我在连接摄像机时使用 ls /dev/video *进行检查,如果没有,

/dev/video 条目没有区别?

root@am57xx-EVM:~# ls /dev/video
/dev/video0  /dev/video10 /dev/video11

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    未检测到摄像头模块。 您的摄像头模块是什么?
    请启动电路板并执行-
    dmesg | grep mt9t

    如果您没有看到日志、则执行
    dmesg | grep ov10

    并发布日志。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    root@am57xx-EVM:~# dmesg|grep mt9t
    [7.052814] mt9t11x 4-003c:输入时钟频率:32000000
    [7.052819] mt9t11x 4-003c:像素时钟频率:96000000
    [7.052825] mt9t11x 4-003c:GPIO 查找以进行使用者复位
    [7.05282828] mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.052891] of_get_named_gpio_FLAGS:已解析节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'reset-GPIO'属性-状态(0)
    [7.052904] mt9t11x 4-003c:GPIO 查找用于消费类断电
    [7.052907] mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.052923] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'POWERDOS-GPIO'属性-状态(0)
    [7.052932] mt9t11x 4-003c:用于消费类示波器的 GPIO 查找
    [7.052935] mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.052950] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'oscen-GPIO'属性-状态(0)
    [7.052957] mt9t11x 4-003c:消费类 bufen 的 GPIO 查找
    [7.052959] mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.052974] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'bufen-GPIO'属性-状态(0)
    [7.052981] mt911x 4-003c:使用方面的 GPIO 查找
    [7.052984] mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.052999] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'camon-GPIO'属性-状态(0)
    [7.083719] mt9t11x 4-003c:产品 ID 错误 ffffffff87

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此行 mt9t11x 4-003c:产品 ID 错误 ffffff87表示您的传感器板已损坏或传感器已松动。您可以尝试将传感器板紧固至基板。
    请尝试重新连接模块、并使用螺钉固定摄像头模块。
    如果您有基于 ov10635的传感器板、您也可以尝试使用它。

    BR
    玛格丽塔