This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2:NDK 2_24_02_31调试打印

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676905/rtos-tda2-ndk-2_24_02_31-debug-print

器件型号:TDA2

工具/软件:TI-RTOS

大家好!

我正在尝试在 TCP 源文件中进行一些修改。 我将在 Windows 中使用 VISION_SDK_02_12_01_00。 为了进行一些调试、我使用了"DbgPrintf"和"printf"函数。 但是、当调用其中一个函数时、我无法在串行端口上看到适当的输出。 起初、我使用 microSD 卡加载 AppImage、但看不到这些函数的任何输出。 之后、我使用 JTAG 连接和 CCS 加载了 AppImage、并且既 未注意到 UART 控制台的输出、也未注意到 CCS 控制台上的输出。

是否有任何解决方案可以使用在 UART 控制台上可见的调试打印来调试 NDK 代码、或作为第二个解决方案在 CCS 控制台上可见? 我希望该解决方案不意味着使用 VSDK 以外的任何应用程序、即我 只想运行 AppImage 并获取所需的打印输出。

提前感谢、

Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marko、您好!

    NDK 调试打印(使用 printf 和 dbgprintf)不会路由到串行端口、而只是控制台打印。 这些只会出现在 CCS 控制台上。
    我们不支持 NDK 中的串行打印、因为它是独立的封装。

    有2个选项
    1.加载 appimage 后、在运行用例之前、连接 CCS 并加载符号。 之后,您应该可以在控制台上打印。
    2.如果您确定在 VSDK 初始化之前调试代码不会运行、则可以直接使用 VSDK 的 VPS_printf 函数(在本地定义原型并将其声明为 extern)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Prasad。 将 VPS_printf 函数与 NDK 链接可解决我的问题。