This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:建议-音频录制和上传应用

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676715/66ak2g02-recommendations---audio-recording-and-upload-application

器件型号:66AK2G02

您好!

我想构建一个应用程序、在该应用程序中 DSP 正在处理传入音频、并将结果记录并上传到云存储。

我正在寻找有关如何实现以下目标的建议(希望参考代码示例):

1 -在 DSP 端保存音频数据(?)

2 -将保存的数据传递到 ARM

3 -将命令(开始/停止记录)和处理参数从 ARM 传递到 DSP

感谢您的任何反馈、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您计划使用什么操作系统:Linux 或 RTOS?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我当时想到的是基于 ARM 的 Linux、基于 DSP 的 RTOS

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n`t 提供符合您的应用标准的集成示例、但我可以根据当前可用的内容提供相关指导。

    [引用 USER="Adam Itshar]1 -在 DSP 端保存音频数据(?)[/quot]

    对于此处 TI 设计中所述的音频预处理演示测试、我们使用了 Audacity 工具来记录 DSP 处理的音频。  

    如果您的要求是将其保存到文件中。 然后、您需要将音频的特定持续时间保存到可以存储在 SD/MMC 或 USB 等大容量存储设备上的文件中、您可以在其中使用 FATFS 驱动程序。 请参阅 Processor SDK 中的 SD/MMC 和 USB MSC 示例、了解如何使用 SD/MMC 或 USB 驱动程序以及 FATFS 驱动程序读取/写入或删除文件。

    [引用用户="Adam Itshar"]

    2 -将保存的数据传递到 ARM

    3 -将命令(开始/停止记录)和处理参数从 ARM 传递到 DSP

    [/报价]

    要将数据传递到 ARM、任一 ARM 都可以从 SD/MMC 或 USB 读取文件、或者如果音频数据仍在器件存储器中、则可以使用 IPC 消息将其传递到 ARM。

      

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Rahul!

    我将查看不同的建议、并了解适合的内容

    Adam