This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:外部电容器

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676833/am5728-external-capacitors

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了一个有关外部电容器规格的问题。 适用于 AM5728的 CAP_VBBLDO*和 CAP_VDDRAM*。

我们在数据表(SPRS953C)中找到了如下说明;

-表4-34. 电源信号说明

  '此引脚 μF 始终通过1 μ F 电容器连接到 VSS。'

 

我们还检查了两个 EVM 原理图和 BOM、如下所示;

http://www.ti.com/tool/tmdxidk5728

  0402ZD105KAT2A (电容器1uF 10V 陶瓷10% 0402)被连接至这些引脚;

http://www.ti.com/tool/tmdsevm572x

  C0603X5R0G105M030BC (0201、1uF、4V、X5R、20%)连接到这些引脚;

 

问题:

是否有任何建议来决定 CAP_VBBLDO*和 CAP_VDMRAM*的外部电容器、如下所示?

-电压

-公差

 

他们希望在这些引脚上使用容差为20%的电容器。

是否有任何通知或评论?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些电容器没有特定的电压要求。 它们是内部 LDO 去耦电容器、4V 电压就足够了。 至于容差、20%也应该是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。
    此信息非常有用!

    此致