This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C55x CPU 时钟

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676890/tms320c55x-cpu-clock

大家好、我是一个。

我正在处理 TMS320c5502 eZdsp、我想更改 CPU 时钟。

有人可以帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 C55x 软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关更改 TMS320C5502时钟频率的详细信息、请参阅数据手册第3.10.4节更改时钟组频率、网址为:
    www.ti.com/.../tms320vc5502.pdf
    您还可以在第3.10.5.3节"PLL 分频器0寄存器"(PLLDIV0)中找到 PLL 分频器0寄存器字段的说明。

    BR
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的响应。
    我询问是否有一些代码示例可用于设置所需的 CPU 速度。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamza、

    您必须修改 GEL 文件以操作 CPU 频率。
    processors.wiki.ti.com/.../GEL

    C5502 GEL 位于 C:\ti\ccsv7\ccs_base\emulation\boards\evm5502\gel\sd5502evm.gel

    Lali