This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EVMK2G:生成 RTOS CMB 样本时出错

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676687/rtos-evmk2g-errors-building-rtos-cmb-sample

器件型号:EVMK2G

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我正在尝试构建并运行 RTOS SDK 的 K2G_bf_RT 应用。

经过几次努力、我需要进行编译、但得到了以下结果:

"configPkg/linker.cmd"、第31行:错误#10264:MSMCSRAM 存储器范围与现有存储器范围 MSMC_SRAM 重叠
"configPkg/linker.cmd"、第32行:错误#10264:L2SRAM 存储器范围与现有存储器范围 L2_SRAM_0重叠
"configPkg/linker.cmd"、第32行:错误#10264:L2SRAM 存储器范围与现有存储器范围 L2_SRAM_1重叠
"configPkg/linker.cmd"、第33行:错误#10264:EXT_RAM 存储器范围与现有存储器范围 DDR0重叠
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".bferam"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".bfiram"
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"K2G_bf_rt.out"

>>编译失败
Makefile:168:目标'K2G_bf_rt.out'的配方失败
Gmake:***[K2G_bf_rt.out]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

如果有任何帮助、我们将不胜感激、

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、状态更新-在读取类似的线程之后-我从项目中删除了链接配置文件、它已编译并正在运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您分享该解决方案。

    BR
    Tsvetolin Shulev