主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
大家好、
我使用 以下命令创建了 Tiny Arago-Tina-image-J7-EVM:
toolchain_base=/usr/local/arm/toolchain external_toolchain=Aarch64-linux-gnu-gcc machine=j7-evm bitbake Arago-Tina-image
使用此 页 和此 页 ,我创建了 ubifs rootfs 映像。
我将使用 UART (Uni-Flash)通过 此处提到的以下命令将映像刷写到 OSPI 上的0x800000地址。
sudo /opt/ti/uniflash_6.0.0/dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB1 -f rootfs/ubi.img -d 3 -o 0x800000
但我遇到存储器访问错误:
/opt/ti/uniflash_6.0.0/dslite.sh:Zeile 75: 6186 Speicherzugriffsfehler (Speicherabzug geschrieben)./ProcessorSDKSerialFlash -c /dev/ttyUSB1 -f rootfs/ubi.img -d 3 -o 0x800000
ubi.img 的大小为37M。
我的问题是:
我的 UBIFS 是否创建正确?
如何使用 OSPI 上的 UART (UNIFLASH)刷写 ubifs 映像?
EVM 上的 NORFlash 有多大?
谢谢、
Pouyan