This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:物联网解决方案

Guru**** 2543930 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TIDEP0084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/926039/am3358-iot-solution

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件: TIDEP0084

大家好、


你好。

我的客户正在寻找 CCS 的 C 语言项目、以便为 AM3358处理器创建物联网应用。 我们已经检查 了 TIDEP0084,但是没有任何关于如何从源代码开始开发物联网项目的参考。 还检查了一些 e2e 帖子,遗憾的是,没有任何方法可以使用 BBB 来设计物联网项目。

感谢你的帮助。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我已联系 TIDEP0084作者、帮助评论您的请求...

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grett、

    你好。

    我想知道有没有更新吗? 提前感谢您。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明客户的需求? 我可以在这方面为您提供帮助。

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB、
    感谢您对此事的关注。


    正如 Renan 在本主题的顶部所描述的那样,我正在寻找 一个有关 AM3358 处理器上物联网应用的 C 示例项目。


    我已从低于1GHz 传感器到云演示( https://www.ti.com/tool/TIDEP0084 )开始。 在本演示中,只需在多个电路板上复制演示软件,然后运行示例应用程序即可。 但是,没有任何参考资料说明如何从源代码开始开发物联网项目。

     

    我知道它是否有适用于 CCS 的 C 语言项目、我可以从该项目开始为 AM3358 处理器(BeagleBone Black 或 AM335x 入门套件)创建物联网应用。

     

    提前感谢您的任何帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ma2teo、

    您所指的该参考设计是一个物联网项目、主要用 C 语言开发、并在 BeagleBone Black 上运行。 它由多种程序组成、上层程序用于显示信息、使用 NodeJS 和基本 HTML 进行显示。

    我建议您从最新的官方 SDK https://www.ti.com/tool/TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK 开始。 这包括创建应用所需的所有源代码以及一些可用作起点的示例。

    您还可以访问 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABIZFjEYRCbdsticRjM4Jw__oGlG4RW__LATEST、 了解有关 SDK 及其工作原理的所有信息。

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB、
    非常感谢您的建议。

    我将学习所示的 SDK、以找到一个从我的案例开始的示例。

    此致。
    Matteo