This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:BeagleBone Black 上的硬件 PRU UART 问题- Sitara AM3358 zcz

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/924443/am3358-hardware-pru-uart-issues-on-beaglebone-black---sitara-am3358-zcz

器件型号:AM3358
您好!
我正在尝试获取 BeagleBone Black 的 PRU UART 以发送/接收9位数据。
我使用记忆棒奇偶校验来模拟8M1和8S1模式、但在测试时、奇偶校验位始终为0。 它就像始终8S1模式。
我甚至尝试将8M1模式仿真为8N2模式、但测试显示仅发送1个停止位
是否有任何解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aouainia、您好!

    您使用什么操作系统? 是 TI 处理器 SDK Linux 吗? 哪个版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin、

    我正在使用 Debian GNU/Linux 10 (buster)、并修改了 PRU 软件包5.6中的硬件 PRU UART 示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aouainia、您好!

    我对延迟回复表示歉意。 如果您需要其他支持、请告诉我。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    我只是想检查这是软件问题还是硬件问题、我没有在另一个 BeagleBone 上尝试过、因此我想提前询问专家。

    谢谢、

    Aouaina