This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:AM3358/BeagleBone Black 的未来发展是什么?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, AM5729

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/926245/am3358-what-is-the-future-of-am3358-beaglebone-black

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件: AM5729

您好!

我们目前在一款销售非常好的产品中使用 BeagleBone Black。 既然新型 BeagleBone AI 已经推出、我们当然想知道当前 BeagleBone Black 及其 AM3358 SoC 的未来是什么。 遗憾的是、BB AI 及其 SoC AM5729由于以下不同原因不能替代产品:

  • 它的价格太贵了、但它具有一些不需要的特性和功能
  • 它存在热问题、当将 Cape 安装在顶部时、散热器不再足以确保正常运行
  • 软件支持很差、既没有类似 StarterWare 的 BSP 可用、也没有其他资源/样片可用于开发裸机固件

那么...有没有关于 BBB 未来的反馈? 它和 AM3358可以提供多长时间?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、qxc、

    BeagleBone Black 由 BeagleBoard 生产。 如果您对 BeagleBone Black 的发展蓝图有疑问,我建议您访问 http://beagleboard.org/ 。

    AM335x 和 AM57xx 是适用于不同类型任务的不同处理器。 AM57xx 不能替代 AM335x、但它确实允许您应对新的计算挑战。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我在这里询问 BBB/BB AI、因为 TI 在其页面上将其列为官方(评估)板。

    那么、AM3358 -这里有什么停产计划呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM3358

    在我的最后一个问题中未明确回答这一点之后:AM3358 SoC 的路线图是什么-可用的时间有多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其与前一个线程合并。

    -Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不会在未来几年内终止 AM335x 的使用寿命。 让我看看我是否能为您找到更具体的指导。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要详细说明 Nick 的回答、请参阅以下链接、了解 TI 如何解决这些产品的寿命问题。

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    如有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、

    Srik Gurrapu