This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:TI Linux SDK 安装包

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/785745/linux-am3358-ti-linux-sdk-installing-packages

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我对 Linux AM335x-EVM 4.14.79软件包的安装有疑问。 此内核默认附带 opkg 封装工具。 为了安装新软件包、我尝试按照中提到的步骤操作:

e2e.ti.com/.../666632

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK#Installing_Package

具体而言、我需要在 BBB 上安装 gcc 编译器(尝试从"Hands on Lab"编译:GCC rpmsg_PRU_USER_SPACY_ECHOC.c -o rpmsg_PRU_USER_SPACE_ECHO.out)。 我的问题是:如何在此步骤中指定封装:MACHINE=AM335x-EVM bitbake

如果我尝试:MACHINE=AM335x-EVM bitbake gcc、则会出现错误:

-导入错误:无法导入名称“已生成”

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukasz、您好!

    运行此命令以修复导入"生成"问题。

    $ sudo apt-get install pithon3-distutils

    要构建 Linux AM335x-EVM 4.14.79、您需要从此 帖子中执行这些新命令、您只需在最后一步中运行 MACHINE=AM335x-EVM bitbake gcc 命令。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    在您发表评论后、我成功地运行了它。 谢谢你。
    现在、我可以将包含 IPK 的文件夹复制到 EVM 上的任何目录中、然后运行 opkg 进行安装、是吗?

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    现在、我在 armv7ahf-neon 文件夹中有这些文件:

    CPP-symlinks_linaro-6.2-r2016.11_armv7ahf-none.ipk
    CPP_linaro-6.2-r2016.11_armv7ahf-none.ipk
    G++-symlinks_linaro-6.2-r2016.11_armv7ahf-none.ipk
    G++_linaro-6.2-r2016.11_armv7ahf-none.ipk
    gcc-dbg_linaro-6.2-r2016.11_armv7ahf-none.ipk
    gcc-dev_linaro-6.2-r2016.11_armv7ahf-none.ipk
    gcc-doc_linaro-6.2-r2016.11_armv7ahf-none.ipk
    gcc-plugins_linaro-6.2-r2016.11_armv7ahf-none.ipk
    gcc-symlinks_linaro-6.2-r2016.11_armv7ahf-none.ipk
    gcc_linaro-6.2-r2016.11_armv7ahf-none.ipk
    gcov_linaro-6.2-r2016.11_armv7ahf-none.ipk

    我应该调用哪个选项:opkg install [package_ipk].ipk?

    提前感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要安装 gcc_linaro-6.2-r2016.11_armv7ahf-none.ipkgcc-symlinks_linaro-6.2-r2016.11_armv7ahf-none.ipk 和它们所依赖的软件包。