This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:VisionSDK Linux 是否支持视觉板 HDMI 输入?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/787780/linux-tda2evm5777-does-visionsdk-linux-support-vision-board-hdmi-input

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

尊敬的专家:

我们可以发现、将 BIOS_all 与 TDA2EVM+VisionBoard 配合使用时、支持 HDMI 输入。 但在 VIversionSDK Linux 中类似的用例不起作用。

VisionSDK Linux 是否支持 HDMI 输入?  

谢谢、致以最诚挚的问候!

ZM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钟明、

    Vision SDK Linux 不支持 HDMI 输入用例。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Rishabh