This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[TDA4VM]NFS 不能通过 PSDKLA7.0安装在 TDA4 EVM 板上

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/927235/tda4vm-tda4vm-nfs-can-not-be-mounted-on-tda4-evm-board-with-psdkla7-0

器件型号:TDA4VM

您好、专家、

我们正在使用最新的 PSDKLA7.0在 TDA4 EVM 上尝试 NFS 引导。 但无法装载 NFS 文件系统。

下面是控制台日志。 我还附加了该文件。

请向我们提供建议。

U-Boot SPL 2020.01-gf9b0d030d3 (2020年6月17日- 15:08:08 +0000)
SYSFW ABI:3.0 (固件版本0x0014 '20.04.1-v2020.04a (极好的 LLA')
尝试从 MMC2引导
正在从 MMC 加载环境... ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境

**找不到文件/lib/firmware/j7-main-r5f0_0-fw **
**找不到文件/lib/firmware/j7-mcu-r5f0_0-fw **
在 ARM64内核上启动 ATF...

注意:BL31:v2.3 ():07.00.005-脏
注意:BL31:构建时间:2020年6月17日14:33:55

U-Boot SPL 2020.01-gf9b0d030d3 (2020年6月17日- 14:34:25 +0000)
SYSFW ABI:3.0 (固件版本0x0014 '20.04.1-v2020.04a (极好的 LLA')
检测到:J7X-BASE-CPB 修订版 E3
检测到:J7X-GESI-EXP 修订版 E3
检测到:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
尝试从 MMC2引导


U-Boot 2020.01-gf9b0d030d3 (2020年6月17日- 14:34:25 +0000)

SoC:J721E SR1.0
型号:德州仪器 K3 J721E SoC
电路板:J721EX-PM2-SOM 修订版 E7
DRAM:4 GiB
未找到 DEV hbmc-mux
闪存:0字节
MMC:sdhci@4f80000:0、sdhci@4fb0000:1
正在从 MMC 加载环境... 好的
IN:串行@2800000
输出:串行@2800000
ERR:串行@2800000
检测到:J7X-BASE-CPB 修订版 E3
检测到:J7X-GESI-EXP 修订版 E3
检测到:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
NET:eth0:以太网@046000000
按任意键停止自动引导:0
=>
=> setenv serverip 192.168.0.101
=> setenv ipaddr 192.168.0.102
=> setenv bootargs 'console=ttyS2,115200n8 root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.0.101:/home/felix/ti/ti-processor-sdk-linux-automotive-j7-evm-07_00_00/targetNFS nolock IP=192.168.0.102:192.168.0.101:192.168.0
.101 nfsrootdebug'
=> setenv bootcmd 'tftp 0x8000000000 Image-J7-EVM.bin;tftp 0x890000000 K3-j721e-common-proc-board.dtb;booti 0x8000000000 - 0x890000000'
=>引导
在端口1、速度1000、全双工上建立链路
使用以太网@046000000器件
来自服务器192.168.0.101的 TFTP;我们的 IP 地址为192.168.0.102
文件名'Image-J7-EVM.bin'。
加载地址:0x8000000
正在加载:############################################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
###
6.4 MIB/s
完成
传输的字节= 16654344 (fe2008十六进制)
在端口1、速度1000、全双工上建立链路
使用以太网@046000000器件
来自服务器192.168.0.101的 TFTP;我们的 IP 地址为192.168.0.102
文件名"K3-j721e-common-proc-board.dtb"。
加载地址:0x890000000
正在加载:################
3.4 MIB/s
完成
传输的字节= 89857 (15f01十六进制)
###展开的设备树团于890000000处
使用0x890000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到00000000fe1000,结束位置00000000fb9f00…… 好的

正在启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x000000 [0x411fd080]
[0.000000] Linux 版本5.4.40-g66cf445b76 (OE-USER@OE-host)(gcc 版本9.2.1 20191025 (A 配置文件架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10)))#1 SMP 优先于6月17日14:28:47 UTC
2020年
[0.000000]机器模型:德州仪器 K3 J721E SoC
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a0000000、大小为1 MiB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-memory@a0000000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:创建了大小为15 mib 的0x0000a0100000 DMA 存储器池
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-memory@a0100000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a1000000、大小为1 MiB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-memory@a1000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:创建了大小为0x00000000a1100000、大小为31 mib 的 DMA 存储器池
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-memory@a1100000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a3000000、大小为1 MiB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-memory@a3000000、兼容 id shared dma-pool
[0.000000]保留存储器:创建了大小为15 mib 的0x0000a3100000 DMA 存储器池
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-memory@a3100000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a4000000、大小为1 MiB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-memory@a4000000、兼容 id shared dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a4100000、大小为15 MIB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-memory@a4100000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a5000000、大小为1 MiB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-memory@a5000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a5100000、大小为15 MIB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-memory@a5100000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a6000000、大小为1 MiB
[ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 C66-dma-memory@a6000000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a6100000、大小为15 MIB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 C66-MEMORY@a6100000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a7000000、大小为1 MiB
[ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 C66-dma-memory@a7000000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a7100000、大小为15 MIB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 C66-MEMORY@a7100000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a8000000、大小为1 MIB
[ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 C71-DMA-MEMORY@a8000000、兼容 ID 共享 DMA-POOL
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a8100000、大小为15 MIB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 C71-MEMORY@a8100000、兼容 ID 共享 DMA-POOL
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000fb000000、大小为1 MiB
[ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-memory@fb000000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000fb100000、大小为15 mib
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-memory@fb100000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000] CMA:保留0x000000000000c0000000处的512 MIB
[0.000000] psci:从 DT 探测导管方法。
[0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
[0.000000] psci:使用标准的 PSCI v0.2函数 ID
[0.000000] psci:不需要迁移受信任的操作系统
[0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.0
[0.000000] perpu:嵌入式2页/CPU s48408 r8192 d74472 u131072
[0.000000]在 CPU0上检测到 PIPT I-cache
[0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
[0.000000] CPU 特性:检测到:EL2矢量硬化
[0.000000]构建了1个区域列表,移动分组关闭。 总页数:47825
[0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.0.101:/home/felix/ti/ti-processor-sdk-linux-automotive-j7-evm-07_00_00/targetNFS nolock ip=192.168.0.102:192.168.8.
0.0.101:192.168.0.101 nfsrootdebug vers=4.
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:524288 (顺序:6、4194304字节、线性)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:262144 (顺序:5、2097152字节、线性)
[0.000000] mem 自动初始化:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
[0.000000]软件 IO TLB:映射[mem 0xbbff0000-bfff0000](64MB)
[0.000000]内存:3354112K/3063808K 可用(9534K 内核代码、776K rwdata、3840K rodata、1728K init、695K BSS、 18446744073708737024K 保留、524288K CMA 保留)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
[0.000000] RCU:可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPU=256限制为 nr_CPU_IDs=2。
[0.000000]启用了 RCU 任务。
[0.000000] RCU:RCU 计算出的调度程序入伍延迟值为25个 Jiffies。
[0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=2
[0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
[0.000000] GICv3:GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
[0.000000] GICv3:实现960个 SPI
[0.000000] GICv3:已实现0个扩展 SPI
[0.000000] GICv3:分销商不支持范围选择器
[0.000000] GICv3:实现了16个 PPI
[0.000000] GICv3:不支持 VLPI、不支持直接 LPI
[0.000000] GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0000000001900000
[0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182FFF]
[0.000000] GIC:为其启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
[0.000000]其@0x0000000001820000:已分配1048576器件@8c0800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
[0.000000] ITS:对 cmd 队列使用高速缓存刷新
[0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x00000008c00c0000
[0.000000] GIC:为 LPI 属性表使用缓存刷新
[0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008c00d0000
[0.000000]随机:从 start_kernel+0x2b8/0x438调用 get_random_bytes、其中 crng_init=0
[0.000000] arch_timer:以200.00MHz (phys)运行的 cp15计时器。
[0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634 ns
[0.000001] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率为5ns、每4398046511102ns 换行一次
[0.000161]控制台:彩色虚拟设备80x25
[0.000180]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
[0.000185] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.000221] LSM:初始化安全框架
[0.000250]安装高速缓存散列表条目:8192 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.000262] mountpoint-cache 哈希表条目:8192 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.023982] ASID 分配器、初始化为32768个条目
[0.031979] RCU:分层 SRCU 实现。
[0.040025]平台 MSI:创建了 GIC-其@1820000域
[0.040119] PCI/MSI:创建了/interconnect@100000/中断控制器@1800000/GIC-its@1820000域
[0.047994] SMP:启动辅助 CPU ...
[0.080319]在 CPU1上检测到 PIPT I-cache
[0.080336] GICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x0000000001920000
[0.080346] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008c00e0000
[0.080366] CPU1:引导的辅助处理器0x00000001 [0x411fd080]
[0.080403] SMP:带来1个节点、2个 CPU
[0.080408] SMP:总共激活2个处理器。
[0.080412] CPU 特性:检测到:支持32位 EL0
[0.080415] CPU 特性:检测到:CRC32指令
[0.086358] CPU:所有 CPU 均从 EL2启动
[0.086372]替代方案:修补内核代码
[0.086770] devtmpfs:已初始化
[0.090830]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
[0.090837] futex 散列表条目:512 (顺序:-1、32768字节、线性)
[0.091233] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.041574] NET:注册协议系列16.
[0.093954] DMA:预分配256 K2B 池用于原子分配
[0.094221]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
[0.103018] HugeTLB 寄存式16.0 GiB 页大小,预分配0页
[0.103023] HugeTLB 已注册512 MIB 页大小,预分配0页
[0.103026] HugeTLB 注册的2.00 MIB 页大小,预分配的0页
[0.104743]密码:Max_cpu_qlen 设置为1000
[0.107369] VSYS_3V3:由 EVM_12v0供电
[0.107457] VSYS_5v0:由 EVM_12v0供电
[0.107818] iommu:默认域类型:已翻译
[0.107940] SCSI 子系统已初始化
[0.108190] mc:Linux 媒体接口:v0.10
[0.108200]视频开发:Linux 视频采集接口:v2.00
[0.108210] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.108212] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.108218] PTP 时钟支持已注册
[0.10826] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.108694] FPGA 管理器框架
[0.108721]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.109023]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.109076] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.109118] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:8192 (顺序0、65536字节)
[0.111081] thermal_sys:寄存式调热器'step_wis'
[0.111083] thermal_sys:寄存式热调节器"power_allocator"
[0.11124] NET:注册协议系列2.
[0.111443] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:4096 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.111489] TCP 建立哈希表条目:32768 (顺序:2、262144字节、线性)
[0.111592] TCP 绑定哈希表条目:32768 (顺序:3、524288字节、线性)
[0.111809] TCP:配置哈希表(建立32768 BIND 32768)
[0.111861] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.111903] UP-Lite 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.111991] NET:注册协议系列1.
[0.112240] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.112244] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.112246] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.112248] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.112253] PCI:CLS 0字节、默认64
[0.112502]硬件性能事件:通过 ARMv8_pmuv3 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.115990]初始化系统受信任的密钥环
[0.116051]工作集:TIMESTAMP_BITS =46 max_order=16 bucke_order=0
[0.118039] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.118247] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.118255]注册密钥类型 id_resolver
[0.118258]注册密钥类型 id_legacy
[0.118263] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
[0.118339] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
[0.125312]注册密钥类型非对称
[0.125315]注册了非对称密钥解析器"x509"
[0.12533]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要244)
[0.125336]已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
[0.125339]已注册 IO 调度程序 kyber
[0.126364] pinctrl-single 4301c000.pinmux:94个引脚、尺寸376
[0.126554] pinctrl-single 11c000.pinmux:173个引脚、尺寸692
[0.126897] pinctrl-single a40000.timesync_router:512个引脚、大小2048
[0.129036] k3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.129067] k3-acc ring3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.129166] ti-pat 31010000.pat:找到 PAT 修订版1.0、共16384页
[0.129173] debugfs:目录'31010000.pat'、父'SGMAP'已存在!
[0.129292] ti-pat 31011000.pat:找到 PAT 修订版1.0、共16384页
[0.129300] debugfs:目录'31011000.pat'、其中父级'GMAP'已存在!
[0.129387] ti-pat 310120.pat:找到 PAT 修订版1.0、共16384页
[0.129394] debugfs:目录'31012000.pat'、父'READMEAP'已存在!
[0.129489] ti-pat 31013000.pat:找到 PAT 修订版1.0、共2048页
[0.129497] debugfs:目录'31013000.pat'、父'READMEAP'已存在!
[0.129637] ti-pat 310140.pat:找到 PAT 修订版1.0、共2048页
[0.129645] debugfs:目录'310140.pat'、且父'GMAP'已存在!
[0.131094]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[0.136209]返修:模块已加载
[0.138947] loop:模块已加载
[0.140251] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[0.140429] Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6
[0.140668] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序- 2.4.0-k 版
[0.140671] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
[0.140688] Sky2:驱动程序版本1.30
[0.141175] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
[0.141489] i2c /dev/entries 驱动程序
[0.141981] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.141983] sdhci: copyright (c) Pierre Osman
[0.142172] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[0.142631] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[0.143206]开孔器:从 DT 探测导管方法。
[0.143218]选项:修订版本3.8 (199fca17)
[0.143487] OTEE:已初始化的驱动程序
[0.144163] NET:注册协议系列17.
[0.144222] 9pnet:安装9P2000支持
[0.144241]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[0.144388]已注册任务统计版本1
[0.144390]正在加载已编译的 X.509证书
[0.148213] k3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.148301] K3-ringacc 3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.149717] ti-sci 44083000.dmsc:ABI:3.0 (固件版本0x0014 '20.04.1-v2020.04a (极好的 LLA)
[0.165323] random:快速初始化完成
[0.192755] Davinci-McASP 2ba0000.McASP:未找到 IRQ 公共
[0.194126] OMAP_i2c 40b00000。i2c:100kHz 时的总线0修订版0.12
[0.194385] OMAP-i2c 40b10000.i2c:100kHz 时的总线1修订版0.12
[0.194654] OMAP_i2c 42120000.i2c:100kHz 时的总线2修订版0.12
[0.194962]使用虚拟稳压器时、pca953x 3-0020:3-0020未找到电源 VCC
[0.217535]使用虚拟稳压器时、pca953x 3-0022:3-0022未找到电源 VCC
[0.218213] GPIO 线路481 (MCASP/TRACE_MUX_S0)硬接线输出/低电平
[0.218404] GPIO 线路482 (MCASP/TRACE_MUX_S1)硬接线输出/高电平
[0.218742] OMAP_i2c 2000000.i2c:400kHz 时的总线3修订版0.12
[0.219136] OMAP_i2c 2010000.i2c:总线4修订版0.12、频率为400kHz
[0.219411] OMAP_i2c 202000.i2c:总线5修订版0.12、100kHz
[0.219741] pca953x 6-0020:6-0020未找到电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
[0.241379] OMAP_i2c 2030000.i2c:总线6 rev0.12 (400kHz 时)
[0.241648] omap_i2c 2040000.i2c:100kHz 时的总线7修订版0.12
[0.241903] OMAP_i2c 2050000.i2c:总线8 rev0.12 100kHz
[0.242209] pca953x 9-0020:9-0020未找到电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
[0.265324] OMAP_i2c 2060000.i2c:400kHz 时的总线9修订版0.12
[0.265929] ti-sci-intr 互连@100000:互连@28380000:中断控制器2:已创建中断路由器137域
[0.266027] ti-sci-intr 互连@100000:interrupt-controller0:已创建中断路由器131域
[0.266120] ti-sci-intr 互连@100000:navss@30000000:interrupt-controller1:已创建中断路由器213域
[0.266281]创建了 ti-sci-inta 33d00000.interrupt-controller:中断聚合器域209
[0.274106] CDNs-Torrent-phy 5050000.serdes: 4通道、最大位速率5.400Gbps
[1.275267] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/互连@100000/PCIe@2900000范围:
[1.275291] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x1000..0x10010fff -> 0x10001000
[1.275302] j721e-PCIe 2900000。PCIe:MEM 0x10011000。0x17ffff -> 0x10011000
[1.275407] j721e-PCIe 2900000。pcie:PCI 主机桥至总线0000:00
[1.275412] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-0f]
[1.275416] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF](总线地址[0x10001000-0x10010fff])
[1.275419] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x10011000-0x17ffFFF]
[1.275435] PCI 0000:00:00.0:[104C:b00d]类型01类0x060400
[1.27554] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位
[1.275458] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位
[1.275479] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0xe8可能会损坏相邻的 RW1C 位
[1.275484] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位
[1.275496] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位
[1.275502] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0 offset b2可能会损坏相邻的 RW1C 位
[1.275546] PCI 0000:00:00.0:支持 D1
[1.275549] PCI 0000:00:00.0:D0 D1 D3hot 支持 PME#
[1.27554] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x84可能会损坏相邻的 RW1C 位
[1.275565] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x208可能会损坏相邻的 RW1C 位
[1.27554] PCI 0000:00:00.0:寄存器0x224:[MEM 0x00000000-0x003fff 64位]
[1.275578] PCI 0000:00:00.0:VF (n) BAR0空间:[MEM 0x00000000 0x00FFFF 64bit ](包含4个 VF 的 BAR0)
[1.275592] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x210可能会损坏相邻的 RW1C 位
[1.275597] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x210可能会损坏相邻的 RW1C 位
[1.277179] PCI 0000:00:00.0:网桥配置无效([bus 00-00])、重新配置
[1.278637] PCI_BUS 0000:01:Busn_res:[bus 01-0f] End 更新为01
[1.278651] PCI 0000:00:00.0:bar 7:已分配[mem 0x10400000-0x113ffff 64bit ]
[1.278656] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接器至[bus 01]
[1.278816] pcieport 0000:00:00.0:PME:用 IRQ 发送信号40
[1.278969] pcieport 0000:00:00.0:AER:已通过 IRQ 40启用
[2.281372] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/互连@100000/PCIe@2910000范围:
[2.281389] j721e-PCIe 2910000.PCIe:IO 0x18001000..0x18010fff -> 0x18001000
[2.281398] j721e-PCIe 2910000.PCIe:MEM 0x18011000。0x1ffffffff -> 0x18011000
[2.281461] j721e-PCIe 2910000.PCIe:PCI 主机桥至总线0001:00
[2.281465] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[bus 00-0f]
[2.281469] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[IO 0x10000-0x1FFF](总线地址[0x18001000-0x18010fff])
[2.28147] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[mem 0x18011000-0x1fffffff]
[2.281485] PCI 0001:00:00.0:[104C:b00d]类型01类0x060400
[2.28155] PCI 0001:00:00.0:支持 D1
[2.281553] PCI 0001:00:00.0:D0 D1 D3hot 支持 PME#
[2.283071] PCI 0001:00:00.0:网桥配置无效([bus 00-00])、重新配置
[2.284519] PCI_bus 0001:01:Busn_res:[bus 01-0f] end 更新为01
[2.284528] PCI 0001:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
[2.284669] pcieport 0001:00:00.0:PME:用 IRQ 发送信号43
[2.284771] pcieport 0001:00:00.0:AER:通过 IRQ 43启用
[3.286927] j721e-PCIe 292000.PCIe:主机桥/互连@100000/PCIe@2920000范围:
[3.286943] j721e-PCIe 292000.PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x00001000
[3.286952] j721e-PCIe 292000.PCIe:MEM 0x4400011000.0x4407ffff -> 0x00011000
[3.287014] j721e-PCIe 292000.PCIe:PCI 主机桥至总线0002:00
[3.287018] PCI_BUS 0002:00:根总线资源[bus 00-0f]
[3.287022] PCI_BUS 0002:00:根总线资源[IO 0x20000-0x2FFF](总线地址[0x1000-0x10fff])
[3.287026] PCI_BUS 0002:00:根总线资源[mem 0x4400011000-0x4407ffFFF](总线地址[0x00011000-0x07ffFFF])
[3.287039] PCI 0002:00:00.0:[104C:b00d]类型01类0x060400
[3.287103] PCI 0002:00:00.0:支持 D1
[3.287106] PCI 0002:00:00.0:D0 D1 D3hot 支持 PME#
[3.288599] PCI 0002:00:00.0:网桥配置无效([bus 00-00])、重新配置
[3.290061] PCI_bus 0002:01:Busn_res:[bus 01-0f] end 更新为01
[3.290069] PCI 0002:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
[3.290203] pcieport 0002:00:00.0:PME:用 IRQ 发送信号46
[3.290314] pcieport 0002:00:00.0:AER:已通过 IRQ 46启用
[3.290938] k3-ringacc 2b800000.ringacc:环形加速器探测环:286、gp-ring [96、20] sci-dev-id:235
[3.290942] k3-ringacc 2b800000.ringacc:dma-ring-reset-quirk:禁用
[3.290945] k3-ringacc 2b800000.ringacc:RA Proxy Rev. 66346100、num_proxies:64
[3.292281] K3-yracc 3c000000.ringacc:环形加速器探测环:1024、gp-ring [440、150] sci-dev-id:211
[3.292286] K3-ringacc 3c000000.ringacc:dma-ring-reset-quik:已禁用
[3.292289] k3-acc ring3c000000.ringacc:RA 代理版本66346100、num_proxies:64
[3.292477] omap8250 40a00000.serial: PM 域 PD:149将不会断电
[3.292602] 40a00000.serial: tmio 0x40a00000处的 ttyS1 (IRQ = 7、base_baud = 6000000)是8250
[3.292944] 2800000.serial:在 MMIO 0x2800000 (IRQ = 19、base_baud = 3000000)处的 ttyS2为8250
[5.196973] printk:启用控制台[ttyS2]
[5.201472] 2810000.serial: tmio 0x2810000处的 ttyS3 (IRQ = 20、base_baud = 3000000)是8250
[5.210296] 2840000.serial: tmio 0x2840000处的 ttyS6 (IRQ = 21、base_baud = 3000000)是8250
[5.219034] arm-smmu-v3 366000.smmu:IAS 48位、OA 48位(特性0x00001faf)
[5.228122] arm-smmu-v3 366000.smmu:为 cmdq 分配了524288个条目
[5.2366667] arm-smmu-v3 366000.smmu:为 evtq 分配了524288个条目
[5.244040] arm-smmu-v3 36600000。smmu:MSI_domain abs-回归有线 IRQ
[5.253616] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则无法找到 VDD-HBA-supply 稳压器
[5.264126] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则无法找到 VCC 电源稳压器
[5.274279] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则无法找到 vccq 电源稳压器
[5.284517] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则无法找到 vccq2电源稳压器
[5.295283] SCSI host0:ufshcd
[5.302014] cadence-QSPI 47040000.SPI:mt35xu512aba (65536 KB)
[5.317267] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:Gear=[1、1]、lane [1、1]、 PWR[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0
[5.341226] cadence-QSPI 47040000.SPI:cadence QSPI NOR 探测器失败-517
[5.348753] Cadence-QSPI 47050000.SPI:mt25qu512A (65536 KB)
[5.359918] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:Gear=[3、3]、lane [2、2]、 PWR[快速模式、快速模式]、速率= 2
[5.371583] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_find_max_sup_active_icc_level:未设置稳压器功能、actvIccLevel = 0
[5.382813] SCSI 0:0:0:49488:著名的 LUN Toshiba THGAF8G8T23BAILB 0300 PQ:0 ANSI:6.
[5.391535] SCSI 0:0:0:49476:著名的 LUN Toshiba THGAF8G8T23BAILB 0300 PQ:0 ANSI:6.
[5.400198] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_scsi_add_wlus:未找到引导 WLUN
[5.413237] cadence-QSPI 47050000.SPI:cadence QSPI NOR 探测器失败-517
[5.457026] DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
[5.4646669] libphy:46000f00.MDIO:探测
[5.46975] DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:PHY[0]:device 46000f00.MDIO:00、driver TI DP83867
[5.477938] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:正在初始化 am65 cpsw 桁架版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA80100端口:2.
[5.489372] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:无法请求 TX DMA 通道-517
[5.497906] am65-CPT 310d0000.CPT:CPT ver 0x4e8a010a、freq:200000000、add_val:4pps:0
[5.506413] mmc0:CQHCI 版本5.10
[5.544758] mmc0:使用 ADMA 64位的4f80000.sdhci [4f80000.sdhci]上的 SDHCI 控制器
[5.553357] Davinci-McASP 2ba0000.McASP:未找到 IRQ 公共
[5.559946] DaVinci_GPIO 4211000.GPIO:未找到 IRQ 索引4
[5.565693] DaVinci_GPIO 4211000.GPIO:IRQ 未被组装、ERR =-6
[5.575488] VDD_mmc1:由 VSYS_3V3供电
[5.580063] pca953x 4-0020:未找到4-0020电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
[5.609563] GPIO 线路284 (DP0_PWR_SW_EN)硬接线输出/高电平
[5.616079] OMAP-mailbox 31f80000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[5.622913] OMAP-mailbox 31f81000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[5.629765] OMAP-mailbox 31f82000. mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[5.636597] OMAP-mailbox 31f83000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[5.643399] OMAP-mailbox 31f84000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[5.652948] ti-uDMA 285c0000.dma-controller:channels:24 (tchan:12、rchan:12、gp-rflow:8)
[5.663301] ti-uDMA 31150000.dma-controller:channels:84 (tchan:42、rchan:42、gp-rflow:16)
[5.675762] cadence-QSPI 47040000.SPI:mt35xu512aba (65536 KB)
[5.684199] cadence-QSPI 47050000.SPI:mt25qu512A (65536 KB)
[5.699220] mmc0:已启用命令队列引擎
[5.703660] mmc0:地址0001处的新 HS400 MMC 卡
[5.712860] mmcblk0:mmc0:0001 S0J56X 14.8GiB
[5.717512] mmcblk0boot0:mmc0:0001 S0J56X 分区1 31.5 mib
[5.723534] mmcblk0boot1:mmc0:0001 S0J56X 分区2 31.5 mib
[5.729451] DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
[5.737120] libphy:46000f00.MDIO:探测
[5.741141] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 S0J56X 分区3 4.00 mib、chardev (240:0)
[5.749343] DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:PHY[0]:device 46000f00.MDIO:00、driver TI DP83867
[5.757621] mmcblk0:P1 P2
[5.760700] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:正在初始化 am65 cpsw 桁架版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA80100端口:2.
[5.773304] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:设置新的 flow-id-base 48
[5.780394] pps pps0:新 PPS 源端口1
[5.784524] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:CPT 版本0x4e8a010a、freq:500000000、add_val:1 pps:1
[5.793469] am65-cpsw-Nuss 460000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本57.4
[5.800763] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:ALE 表大小64
[5.807652] mmc1:CQHCI 版本5.10
[5.842032] mmc1:使用 ADMA 64位的4fb0000.sdhci [4fb0000.sdhci]上的 SDHCI 控制器
[5.850156] Davinci-McASP 2ba0000.McASP:未找到 IRQ 公共
[5.862037] debugfs:目录'PD:242'、父级'pm_genpd'已存在!
[5.869393] debugfs:目录'PD:241'、父级'pm_genpd'已存在!
[5.876714] debugfs:目录'PD:240'、父级'pm_genpd'已存在!
[5.884027] debugfs:目录'PD:239'、父级'pm_genpd'已存在!
[5.891935] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[5.904716] TI DP83867 46000f00.MDIO:00:连接的 PHY 驱动器[TI DP83867](MII_BUS:phy_addr=46000f00.MDIO:00、IRQ=POLL)
[5.917129] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet eth0:链路断开
[7.273877] mmc1:地址为 AAAA 的新型超高速 DDR50 SDHC 卡
[7.280702] mmcblk1:mmc1:AAAA SC16G 14.8GiB
[7.290805毫米波1:P1 P2
[10.017862] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet eth0:链路向上- 1Gbps/全-流量控制关闭
[10.049026] IP-Config:猜测子网掩码255.255.255.0
[10.054065] IP-Config:完成:
[10.057284] device=eth0、hwaddr=50:51:A9:fc:8d:D2、ipaddr=192.168.0.102、mask=255.255.255.0、gw=192.168.0.101
[10.067608] host=192.168.0.102,domain=,nis 域=(无)
[10.073512] bootserver=192.168.0.101、rootserver=192.168.0.101、rootpath=
[10.095766] ALSA 器件列表:
[10.098728]未找到声卡。
[109.539505] VFS:无法通过 NFS 安装根 FS,正在尝试软盘。
[109.545667] VFS:无法打开根设备"NFS"或未知块(2、0):错误-6
[109.552875]请附加正确的"root="引导选项;以下是可用分区:
[109.561216] 0100 4096 ram0
[109.561217](驱动程序?)
[109.567302] 0101 4096 ram1
[109.567303](驱动程序?)
[109.57339]0102 4096 RAM2
[109.57339](驱动程序?)
[109.579472] 0103 4096 ram3
[109.579473](驱动程序?)
[109.585558] 0104 4096 ram4
[109.585559](驱动程序?)
[109.591641] 0105 4096 ram5
[109.591642](驱动程序?)
[109.597727] 0106 4096 ram6
[109.59728](驱动程序?)
[109.603811] 0107 4096 ram7
[109.603811](驱动程序?)
[109.609898] 0108 4096 ram8
[109.609899](驱动程序?)
[109.615981] 0109 4096 ram9.
[109.615982](驱动程序?)
[109.622067] 010A 4096 ram10
[109.622067](驱动程序?)
[109.628236] 010B 4096 ram11
[109.628237](驱动程序?)
[109.634409] 010C 4096 ram12
[109.634409](驱动程序?)
[109.640579] 010d 4096 ram13.
[109.640579](驱动程序?)
[109.646751] 010e 4096 ram14
[109.646751](驱动程序?)
[109.652920] 010f 4096 ram15
[109.652921](驱动程序?)
[109.659097] 1f00 65536 mtdblock0
[109.659097](驱动程序?)
[109.665616] 1f01 65536 mtdblock1.
[109.665617](驱动程序?)
[109.672184] B300 15540224 mmcblk0
[109.672135]驱动程序:mmcblk
[109.678917] B301 63488 mmcblk0p1 9215d7c1-01
[109.678918]
[109.685698] B302 15475712 mmcblk0p2 9215d7c1-02
[109.685698]
[109.692476] B360 15558144 mmcblk1.
[109.692476]驱动程序:mmcblk
[109.699254] b361 131072 mmcblk1p1 1774cca5-01
[109.699255]
[109.706034] b362 15426048 mmcblk1p2 1774cca5-02
[109.706035]
[109.712813]内核严重错误-未同步:VFS:无法在未知块(2、0)上安装根 FS
[109.721054] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0未被污染5.4.40-g66cf445b76 #1
[109.727995]硬件名称:德州仪器(TI) K3 J721E SoC (DT)
[109.733808]呼叫追踪:
[109.736245] dump_backtrace+0x0/0x140
[109.739892] show_stack+0x14/0x20
[109.743195] dump_stack+b4 /0xf8
[109.746496]紧急+0x158/0x324
[109.749538] mount_block_root+0x1d8/0x28c
[109.753532] mount_root+0x124/0x158
[109.757005] Prepare_namespace +0x15c/0x1c0
[109.761086] kernel_init_freeed+0x210/0x22c
[109.765427] kernel_init+0x10/0xFC
[109.768814] RET_FANK_+0x10/0x18
[109.772376] SMP:停止辅助 CPU
[109.776285]内核偏移:禁用
[109.779758] CPU 特性:0x0002、20006008
[109.783751]内存限制:无
[109.786794]--[结束内核紧急状态-未同步:VFS:无法在未知块(2,0)上安装根 FS ]--

e2e.ti.com/.../log_2D00_20200729_2D00_1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NFS 以前在此 PC 上运行吗?
     您是否已将条目适当地添加到 Linux PC 的/etc/exports 中?

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    它从未在此 Linux PC 中尝试过 NFS。 请访问/etc/exports 文件。

    #/etc/exports:可以导出的文件系统的访问控制列表
    到 NFS 客户端的#。 请参阅导出(5)。
    编号
    NFSv2和 NFSv3的#示例:
    #/srv/homes hostname1 (rw、sync、no_subtree_check) hostname2 (ro、sync、no_subtree_check)
    编号
    NFSv4的#示例:
    #/srv/nfs4 gss/krb5i (rw、sync、fsid=0、crosssmnt、no_subtree_check)
    #/srv/nfs4/homes gss/krb5i (rw、sync、no_subtree_check)
    编号
    /home/cnh20399/worksource/J7/ti-processor-sdk-linux-automotive-j7-evm-07_00_00/targetNFS *(rw、noohide、unsecure、no_subtree_check、async、no_root_squash)

    此致

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的/etc/exports 看起来正常。  

    确保/etc/exports 具有644权限并执行以下命令以重新启动 NFS 服务器

    sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server 停止
    sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    谢谢。

    /etc/exports 具有644权限,我重新启动 nfs-kernel-server。 但无法挂载 NFS 文件系统。

    您是否有检查清单来确保我的 Linux PC 已准备好用于 NFS?

    此致

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    尝试将 Linux PC 上 targetfs 文件夹的权限也更改为775 (仅限顶层文件夹)

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    感谢您的指导、确保 PC 已准备好用于 NFS。

    -1-

    在删除文件夹/lib/firmware 中的固件"J7-main-r5f0_0-FW"后、可以安装 NFS 并引导到控制台

    e2e.ti.com/.../nfs_5F00_boot_5F00_without_5F00_j7_2D00_main_2D00_r5f0_5F00_0_2D00_fw.log

    -2-

    如果在文件夹/lib/firmware 中保留固件"J7-main-r5f0_0-FW"、则可以安装 NFS、但无法引导至控制台

    e2e.ti.com/.../nfs_5F00_boot_5F00_with_5F00_j7_2D00_main_2D00_r5f0_5F00_0_2D00_fw.log

    请帮助您检查所附的日志文件吗?

    此致

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    dorprocboot 和 name_overlays 应该是 u-boot 的独立 env 设置。 在您的步骤中、它与 bootargs 混合。 您可以尝试以下操作吗?

    => setenv bootargs console=ttyS2,115200n8 armlycon=ns16550a, mmio32,0x02800000 rootwait root=/dev/nfs rw rootfstype=nfs nfsroot=192.168.43.101:/opt/j721_sd、v3、TCP、rsize=4096、wsize=4096 IP=DHCP

    => setenv dorprocboot 1


    => setenv name_overlays K3-j721e-vision-apps.dtbo


    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我尝试在 u-boot 中分离 env 设置。 但也无法启动。

    由于在 Linux 引导期间初始化了显示、因此覆盖 dtbo 似乎未生效。

    如果添加了"name_overlays K3-j721e-vision-apps.dtbo"、则 DSS 应由 R5F 控制。

    请帮您检查一下。

    此致

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    非常感谢你的帮助。 它现在正在工作。

    根据您的建议、我使用了"ti-processor-sdk-linux-Automotive J7-EVM-07_00_00/bin/"中的脚本"setupBoard.minicom"、并进行了一些更改以设置

    手动添加"overlay_files"、因为在 u-boot 中没有"name_overlays"、有关 "k3-j721e-vision-apps.dtbo"。

    它需要删除 SD 卡中 rootfs 下的内容。

    随附的是脚本和引导日志、请帮助检查。

    e2e.ti.com/.../0805_5F00_minicom_5F00_script_5F00_boot_5F00_ok.7z

    此致

    Joe