Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
尊敬的专家:
是否有任何演示代码可使用 MCU R5F SYSBIOS 中的 CPSW2G? 我使用的是 PSDKRA 7.0。
如果没有、您能否给出一个开始代码以及要引用的代码?
谢谢、致以最诚挚的问候!
ZM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Karan、
实际上、我的客户希望使用 CPSW2G 在 MCU R5F 上运行 TCP 堆栈。
根据我的理解、他应该从 MCU R5F 上的 CPSW2G 演示应用开始、然后调用 NDK API。
但我找不到任何使用 MCU R5F 中的 CPSW2G 的演示应用。 此外、很难找到调用 NDK API 的指南。
他们还尝试了 PDK 单元测试、但在 MCU R5F 上失败。 您是否知道哪个案例通过 CPSW2G 在 MCU R5F 上进行了验证?
谢谢、致以最诚挚的问候!
ZM
ZM、
有关 适用于 RTOS 的 CPSW2G 以太网软件的指导、请参阅 software-dl.ti.com/.../developer_notes_ethfw.html
CPSW LLD 是 PDK 中的低级驱动程序。 它支持 CPSW2G 和 CPSW9G IP、并为更高级别的堆栈提供 HAL 层。 EthFw 使用 CPSW LLD 进行 CPSW9G 交换机配置。 NIMU (网络接口管理单元)是将 CPSW LLD 连接到 NDK 堆栈的 TI NDK 抽象层。 NIMU 库是 CPSW LLD 的一部分、可使用 CPSW2G 和 CPSW9G 并借助 TI NDK TCP/IP 应用实现
本页提供了文档和源代码链接。
专门针对 NDK:
pdk/packages/ti/drv/cpsw/examples/cpsw_Nimu_example 包括一个适用于 CPSW2G/9G 的 NDK 集成示例。 支持的内核(MCU2_0、mcu1_0、mpu1_0、MCU2_1)。
此致、
Dave