This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Linux/AM5728:我可以参阅哪个 DTS?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/787892/linux-am5728-linux-am5728-which-dts-can-i-refer-to

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好、先生、

我的硬件设计以 am572x_gp_evm_REV_A3a.dsn 为参考、我使用 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.01.00.11。

我找不到像 am57xx-EVM-reva3.dts 这样的 DTS 文件、我不知道可以引用哪个 DTS 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yung、

    最新 的 AM57xx 处理器 SDK 版本中 /board-support/linux- 使用中的 dtbo 器件树叠生成/arch/arm/boot/dts/am57xx-evm-reva3.dtb 文件 /board-support/linux- /arch/arm/boot/dts/ti 目录。 如果要更改或添加 am57xx-EVM-reva3.dtb、则需要在器件树覆盖层中修改或输入所需的片段。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kemal、
    我想更改 LCD 分辨率。 您能告诉我哪个 DTS 文件具有相关设置吗?

    例如:
    面板正时{
    时钟频率=<68930000>;
    停用=<1>;
    hactive =<1280>;
    后沿=<48>;
    前沿=<48>;
    HSYNC-ACTIVE =<0>;
    HSYNC-LEN =<32>;
    像素时钟激活=<1>;
    Vactive =<800>;
    后沿=<8>;
    垂直前沿=<4>;
    vsync-active =<0>;
    vsync-len =<4>;
    };
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此 帖子中找到相关的器件树文件。