This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:硬件设计检查清单-未使用接口电源引脚上的铁氧体磁珠?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/787702/am5718-hw-design-checklist---ferrite-beads-on-unused-interface-power-pins

器件型号:AM5718

Sitara 团队、

在硬件设计检查清单文档 SPRACK7第2.7.4和2.7.6节中、表述为:

 2.7.4如果未使用 HDMI

  •VDDA_HDMI 应通过铁氧体磁珠连接到 V1_8D

 2.7.6如果未使用 SATA

   •VDDA_SATA 应通过铁氧体磁珠连接到 V1_8D。

 铁氧体磁珠的用途是什么、 它们是否确实是必需的?

此致、

David

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    AM57xx 器件包含多个模拟电源引脚、可为 PLL、DLL 和 SERDES 缓冲器和终端等敏感模拟电路供电。 这些必须连接到滤波电源。 这些滤波器解决方案必须与硬件设计指南中的建议相匹配。 每个 VDDA_xxxxx 电源输入引脚应通过滤波器电路连接到 V1_8D。

    对于未使用的电源轨、指定 VDDA_USBx 不需要滤波。 VDDA_HDMI、VDDA_PCIEx 和 VDDA_SATA 即使未使用各自的接口也需要进行滤波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biser、

    我有一个后续问题。  使用铁氧体磁珠将模块 VDDA (例如 VDDA_HDMI、VDDA_PCIEx、VDDA_SATA)连接到 V1_8D 似乎违反了数据表 SPRS957G 第177页中的图5-2时序图。  不是吗?  

    该图表示模块 VDDA 应在 Vdds18V (V1_8D)之后斜升。

    对于图、我们如何证明使用铁氧体磁珠是合理的?

    或者、我可能会错误地识别图中的 V1_8D?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    最好坚持 PMIC 用户指南表3中发布并详述的定序图中所示的分配。  

    此处实际上不应使用电源名称"V1_8D"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    我想这会让我感到困惑。  例如、设计检查清单 SPRACK7说明:

      2.7.4如果未使用 HDMI

      •VDDA_HDMI 应通过铁氧体磁珠连接到 V1_8D

    那么、如果未使用 HDMI、应该如何处理 VDDA_HDMI (例如)?  V1_8D 指的是什么信号?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、
    我同意你的意见。 VDDA 应在 VDDS18V 之后加电、因此使用"V1_8D"电源(PMIC 上的 LDO2)将不正确。 该电源名称来自 AM5718 IDK EVM。 属于 PHY 的 VDDA 电源应位于专用于 PHY 电源的两个 LDO 之一上。 PMIC 用户指南的表3对此进行了详细介绍。 编辑:是否使用 PHY 无关紧要。

    此致、
    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾哈迈德

    我想我理解您的说法。  例如、5718 IDK 原理图显示了使用 Murata 的电容式滤波器 NFM21PC474将 VDDA_PCIe 和_HDMI 连接到 PMIC 上的 LDO4。

    无论是否使用单个模块、我们都可以使用此设计。  或者、如果不使用其中一个模块、我们可以用铁氧体磁珠(大概更便宜)替代 NWM21PC474。  但我们仍将其保持连接到同一 LDO4。

    我的回答是否正确?

    如果是、我们还可以移除该未使用模块的去耦电容器(即1uF 和两个0.01 uF 电容器)吗?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您可以更改为铁氧体磁珠、但不建议移除去耦电容器。

    此致、
    Ahmad