This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:裸机 OpenMP

Guru**** 2529570 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/927373/tms320c6678-bare-metal-openmp

器件型号:TMS320C6678

你(们)好

我将 TMS320C6678与 BIOS_mcsdk_02_01_02_06和 omp_1_01_03_02搭配使用。

https://openmp.org/wp-content/uploads/SC13_OMP_Stotzer.pdf

https://www.openmp.org/wp-content/uploads/SC12_OpenMP_on_DSP.pdf

我阅读了一些信息、但我无法获得明确的答案。 OpenMP 是否支持裸机工程? 如果是、openmp 版本需要什么? OpenMP 1.x 或 OpenMP 2.x?

如果你有任何参考链接,我将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 OpenMP 的裸机使用,没有太多示例,但下面介绍了我们提供的一些示例:

    OpenMP* DSP_c667x_2_06_02_01\packages/examples\hello_with _make

    OpenMP 使用 RTSC/XDC 封装进行封装、因此您需要使用.cfg 文件和 RTSC 模板来包含运行时模块  

    大多数与 OpenMP 相关的文档可从以下网址获得:

    http://downloads.ti.com/mctools/esd/docs/openmp-dsp/intro.html

    OpenMP 软件包中的 docs 文件夹中提供了其他 OpenMP 文档。

    希望这对您有所帮助

    此致、

    Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul

    感谢您的帮助,我 在 OpenMP 2.x 运行时库中成功运行裸机 OpenMP。