主题中讨论的其他器件:CDCE62005、
您好!
1.您能否推荐一款合适的时钟芯片来为 C6654提供时钟? 我查看了 C6657的评估板、它使用 CDCE62005。 使用是否好? 我需要为 CORECLKP/N 和 DDRCLKP/N 提供时钟输入 如果我不需要 PCIe、可以终止 PCIECLKP/N 并不向其提供时钟吗?
2.如果我使用 CDCE62005或等效器件、是否希望主机在 POR 失效之前通过 SPI 对时钟发生器进行编程? 如果不是、它可以使用一些默认设置时钟输出吗? 我想以850MHz 的频率运行 DSP、我看到 C6657评估板为 DDRCLKP/N 提供50MHz 的频率、为 CORECLKP/N 提供100MHz 的频率 我可以这么做吗? 如果是、如何将时钟默认为这些值?
谢谢、
Divakar