This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:DDR 速度

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/787904/linux-am5718-ddr-speed

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

Hiii

有人能告诉我如何在 AM5718 IDK 中检查 DDR 速度(时钟频率)吗?

是否有任何特定命令?

我正在使用 TI PSDK Linux 05.01.00.11。

谢谢、此致...

Arpita Jena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM571x 器件的 DDR 时钟频率为666MHz。 这在器件引导时在 MLO/SPL 中进行配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢

    此致
    Arpita Jena