您好!
目前、我正在使用具有自定义 DDR2路由的 CPU 板、我们已根据数据表(图7-39)实现了该路由、其中一个 DDR2器件连接了16位数据总线宽度。
DDR2可以正常工作、我们能够在其上运行固件、因此它是稳定的、但当我测量信号(使用 MSO Tektronix 示波器和 DDR2分析工具)时、我会遇到无法真正理解的故障。
失败与 CK (#)和 DQS (#)上的 Vswing (max)有关。 JEDEC 中规定的最大值应为1V、但我们使用具有1V8电源的 DDR2、因此我们将要求至少为0.5V、因此测试失败。
是否有关于此信号的任何信息/知识? JEDEC 确实会说它是一个"测试信号波形"、因此我是否需要启用测试信号以进行 DDR2测量?
感谢您的支持。