This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-TDAX:获取 repo init 错误(查找 glsdk 清单而不是 psdkla)

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/787623/linux-processor-sdk-tdax-getting-repo-init-error-looking-for-glsdk-manifest-instead-of-psdkla

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX

工具/软件:Linux

你(们)好

我收到类似的错误 w.r.t thread https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/741536

为什么要寻找的是 glsdk 而不是 psdkla?

致命:找 不到存储库 git.ti.com/.../'
致命:无法获取清单 git://git.ti.com/glsdk/release-manifest.git

设置失败,正在中止..
设置失败,正在中止..

我关注 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Automotive_Software_Developers_Guide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    它所寻找的存储库是正确的、它确实是几年前创建的存储库、因此引用了旧的 repo、但我们继续使用它。

    关于您的问题、我建议您检查您所尝试的计算机上的代理设置。

    此致
    Karthik