This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:将16 * 2 LCD 与 DSP c5535连接

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/787002/tms320c5535-interface-16-2-lcd-with-dsp-c5535

器件型号:TMS320C5535

您好!

我正在尝试将16 * 2 LCD 与 DSP c5535连接。 它具有内置的 OLED 显示屏、但它很小、满足我的要求。 是否可以连接外部显示器?

请为我提供连接外部显示屏的任何参考。

此致

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、

    我不能向您推荐完整的参考设计解决方案、但我可以为您提供一些建议。
    最简单的方法是将 LCD 1602显示屏与 I2C 串行接口适配器模块配合使用、如下所示(仅例如):
    www.aliexpress.com/.../32988862895.html

    www.aliexpress.com/.../32287236038.html
    然后、您可以将 I2C 模块连接到 TMS320C5535 I2C 引脚、并为 I2C 写入提供 CSL I2C DMA 示例。
    http://www.ti.com/tool/sprc133
    LCD I2C 地址在0x20-0x27范围内。

    另一种方法是在没有 I2C 串行接口适配器的情况下将 LCD 引脚连接到 DSP、但随后应编写自己的 LCD 写入函数。

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Tsvetolin

    感谢您的回复。 我将尝试使用 I2C。 有一点疑问、对于 I2C、我是否应该直接通过 I2C 发送 LCD 命令?

    我是说使用 CSL 库中提供的 I2C 写入函数直接发送 LCD 命令。

    此致

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您应该使用 CSL 库中提供的写入函数直接通过 I2C 发送 LCD 命令。

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 、Tsvetolin。 这对我很有用。