This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:PRU-ICSSG 功能

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/787185/am6526-pru-icssg-capability

器件型号:AM6526

您好!

客户询问是否有一个 Sitara、Cortex A-x 可以在其中运行 Linux 内核、而 PRU_ICSSG 可以处理2个 ADC 输入。

 

AM65xx Sitara 似乎每个 PRU 都具有18个 S-D 滤波器、因此可能比8通道限制 Delfino 解决方案更好?

 

 是否还有具有18通道 S-D 的 AM437x?

谢谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    您能否解释一下"18x S-D 滤波器/PRU 和"18通道 S-D"的含义?