工具/软件:Linux
您好!
我想在 TDA2xx EVM 5777的 Linux 上使用 i2c 总线
我正在尝试 i2cdetect 实用程序。
i2cdetect 显示了2个总线、0和2。
但是,当我运行 i2cdetect 0时,它不会显示总线上的任何设备。
此外、我们尝试使用 i2cdump 转储 EEPROM 数据、但它不显示有效数据。
请 建议。
谢谢、此致、
Archit Adwant
----------------------------------------------------------------
root@dra7xx-EVM:/usr/bin i2cdetect -l
I2C-0 i2c OMAP I2C 适配器 I2C 适配器
I2C-2 I2C OMAP I2C 适配器 I2C 适配器
root@dra7xx-EVM:/usr/bin i2cdetect 0
i2cdetect:警告:无法使用 SMBus 快速写入命令、将跳过一些地址
i2cdetect:警告! 该程序可能会使您的 I2C 总线混乱
继续? [Y/N] y
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
00:
10:
20:
30:
40:
50:
60:
----------------------------------------------------------------