This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:RTOS SDK/AM5728/VPE 驱动器/定标器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/785956/rtos-am5728-rtos-sdk-am5728-vpe-driver-scaler

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

工具/软件:TI-RTOS

你好。

我使用的板是 AM572x 评估模块(TMDSEVM572X)、下载的 RTOS SDK 版本为5.02。

我对 DSS 定标器有疑问。

手册指出支持所有输入格式。 但是、VPE 驱动程序说明仅支持 YUV 格式输入。

我明白了吗?

那么、问题是、我是否应该使用唯一的 YUV 输入格式来使用 VPE 驱动器实现定标器功能?
如果没有、我想知道是否有一个使用 RGB 作为输入格式的 DSS 标量示例。


请回答我的问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DSS 和 VPE 是两个单独的子系统。

    对于 DSS、标量支持 RGB 或 YUV 输入。 查看 AM57x TRM:
    11.2.4.10.4 DISPC 缩放单元
    支持所有视频格式、包括具有 α 混成的格式。 α 混成可通过进行缩放
    参数与 RGB 颜色分量相同。 对于 YUV 格式、将处理 Y 和 CB/Cr
    独立运行。
    此外、pdk_am57xx_1_0_13\packages/ti_drv\v\vps\docs\training \DSS_Overview.pdf

    对于 VPE、标量仅支持 YUV、请参阅 AM57x TRM:
    10.3.4.2 SC 功能说明
    定标器从上游模块获取10位 YCbCr 422视频帧、执行垂直/水平
    缩放并将 YCbCr422缩放的图像输出到下一个下游模块
    此外、pdk_am57xx_1_0_13\packages/ti_drv\v\vps\docs\training \VPE_Overview.pdf

    因此、对于 VPE 驱动器、您需要使用 YUV 作为输入。

    对于 DSS 驱动程序、您可以参阅 pdk_am57xx_1_0_13\packages/ti\drv\VPS\examples\dss\displayDss。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我将查看 pdf 文件和 DSS 示例。

    非常感谢。